This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm368 通过tvp5150采集的YUV数据能否调节gamma曲线?

通过模拟CVBS采集的BT656数据,实际是yuv422的数据,是否能够通过dm368调节gamma曲线?

  • 你好,

    你想使用的是IPIPE里面的gamma模块对么?如果是,这个模块是对RAW数据处理的,无法处理YUV数据。

  • 你好,chris

    是的,我们想用IPIPE里面的gamma模块,想通过它处理YUV数据来调节gamma,因为我们发现我们采集到的图像亮度不够正常,通过编码转发到VLC,然后在VLC上面解码调节gamma后图像亮度正常,是我们想要的。问题在于我们正式使用的播放器不是VLC,也无法调节gamma,所以想通过IPIPE里面的gamma模块来调节;

    如果IPIPE里面的gamma模块无法处理yuv数据,请问还有其他建议的方法吗?尽量多罗列一下?

    非常感谢  chris

  • 你好,

    建议调整输入前端的配置,使得输入给DM36x的数据的亮度正常。

    DM36x上只有ARM9,纯软件调整YUV数据的效率是不高的。

  • 你好,chris

    能否稍稍详细的说明一下如何通过硬件调整(我知道有用FPGA调节的,但是我们没有这方面的经验),大概的原理,能否找到一个地方让我学习或则了解一下;还有是否有软件调整的方法,如果有,是否能让我测试一下,毕竟我们现在用的是dm368,用来处理D1的数据;

    非常感谢