This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm6437加tvp5158 提取的4副cif图像有闪烁的现象?【请 Leon Yu 大侠进来指导】

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

您好!系统是dm6437加tvp5158组成的,现在可以提取4副cif图像,能正常显示。但是有时候图像上面会突然出一条细线,过会又没有。不知道是什么原因?

1、tvp5158驱动是参照linux那个版本改的,不知道tvp5158经过分离的数据本来就有问题还是其它的问题?

2、dm6437连接5158 前、后端需要做特别的配置吗?

3、超级帧格式到底怎么样的?消隐数据消隐了哪些?

请 Leon Yu 大侠不吝赐教,谢谢。

  • 你好,我现在也在做tvp5158+dm6437的产品,希望能交流一下,qq309335904.

  • 细线的问题可能是丢行了,你可以用电影DVD去看看细线问题是否更严重。如果更严重,就说明丢行了。

    经过大量客户的证明,丢行现象不是由TVP5158引起的。往往和后端的VP口配置,MEMORY配置等等相关。到时只能一个个排除。

    关于3,实际是将隔行信号封装成一个完整的逐行信号,然后在每行的前头插入8bytes的metadata来表示每行数据的意义。

     

  • Leon Yu 说:

    细线的问题可能是丢行了,你可以用电影DVD去看看细线问题是否更严重。如果更严重,就说明丢行了。

    经过大量客户的证明,丢行现象不是由TVP5158引起的。往往和后端的VP口配置,MEMORY配置等等相关。到时只能一个个排除。

    关于3,实际是将隔行信号封装成一个完整的逐行信号,然后在每行的前头插入8bytes的metadata来表示每行数据的意义。

     

    您好,感谢您的回复。还有几个问题请教下:

    1、我们现在用的摄像头是逐行扫描的,那么需要把它改成隔行扫描吗?或者是5158里面可以设置逐行还是隔行列?

    2、vpfe里面设置的逐行和隔行跟5158有关系吗?是不是必须和摄像头的模式匹配?

     

  • 1.不需要。逐行输出只是TVP5158自动将输入的隔行信号封装成一个逐行信号的超级帧,超级帧里面的内容任然是每个通道的隔行数据。

    2.有关系。必须将VPIF的参数设置成与TVP5158匹配,包括高度和宽度。

  • Leon  Yu大俠需要您指点一下,目前我在处理dm6437+tvp5158  提取 4 ch half d1时,每一帧资料都会固定丢几行,我有去把超级帧的metadata资料 log起来,请参考附件,每隔一段时间就会

    sc3   sc2  sc1 sc0的资料都是出现 1 ,出现的间隔都蛮固定的都是80几条line之后就会插一条有问题的线,请问这是什么原因,麻烦你了

    StartCode.xlsx
  • Cheng-Yen Yang 说:

    Leon  Yu大俠需要您指点一下,目前我在处理dm6437+tvp5158  提取 4 ch half d1时,每一帧资料都会固定丢几行,我有去把超级帧的metadata资料 log起来,请参考附件,每隔一段时间就会

    sc3   sc2  sc1 sc0的资料都是出现 1 ,出现的间隔都蛮固定的都是80几条line之后就会插一条有问题的线,请问这是什么原因,麻烦你了

    你好,你为什么不提取4ch cif格式的图像列?

  • 为了让解析度好一点所以提取4ch hakf d1

    我也有试过用4ch cif 會掉行的現像也是存在的

    請問一下vpif的部份是否要修改,我現在是沒有改到vpif的部份

  • 我也在做多路视频采集,在打开视频采集驱动时出现问题,你能把你的之前的视频采集代码发给我吗,邮箱是994301018@qq.com,谢谢!