This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C5515 BGA 贴片问题

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

TI专家,你好!

我们连续贴了很多张板子,使用的芯片是TMS320C5515, 所有的板子都可以通过JTAG接口调试程序,

但是C5515都无法和外围设备通信, 我们十分怀疑是BGA贴片存在虚焊或者其他情况,导致无法和周围原件通信。

目前我们的PCB板子,由于C5515的引脚很多,而且密,在BGA部分存在10多个盘中孔,会不会是这个原因造成的?

请参看我们当前板子的BGA 部分LAYOUT截图,以及我们板子贴上C5515之后,通过X-RAY扫描后的图片。

请专家看看,我们的LAYOUT方案是否有问题?贴的板子是否有问题?

如果不能走盘中孔, 是否有其他更好的方案??

我们因为这个问题,导致项目严重延期,非常紧急!! 请TI工程师多多帮助,项目卡在BGA贴片问题上了!

当前PCB LAYOUT方案 (存在盘中孔):

板子X-RAY截图:

请问当前方案是否存在问题? 如果存在问题,是否可以提供更好的解决方案?

感谢支持!

William