This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

5502-300MHZ是否可以接入108MHz的图像信号



能接收108MHZ的信号么?如果可以,接在哪? (GPIO,?)

  • 如果你是接外部中断信号:

    根据文档描述:The minimum low pulse duration on the external interrupts on the 5502 is three CPU clock periods.

    也就是外部中断的最小时间间隔,最低是CPU的三个时钟。

    当CPU clock = 300 MHz,也就是说外部中断间隔最低是100MHZ。所以不可以接108Mhz信号。

  • 我说的是不用中断可不可以?

  • 那不知道你要输入的是什么样的信号,做什么用途。

  • 我现在有一红外成像的镜头  输出是108MHZ的数据和时钟信号,需要直接接DSP去处理,实时性不要求很强,接好之后可,可先全速处理图像,然后在做其他。。。    若能直接接的话,就可省去CPLD、FIFO等缓冲器件了

  • 5502-300MHZ并没有VPSS,不能直接接图像传感器,建议另选TI其他芯片。

  • 请问红外成像镜头的输出接口?数据格式?更多的信息可以帮助我们为你选择合适的芯片。

    靠C5502的EMIF接口速度肯定不够。

    简单来评估,数据从EMIF送进来,同时要送到EMIF上的SDRAM或SRAM,EMIF的有效吞吐率至少要求108Mx2=216MHz, 就算是8bit的图像数据,也需要108MB/s的有效吞吐率,C5502达不到。

  • 镜头共6个输出端口 是LVDS信号

    1脚:Lvds_field- 场同步输出,负输出

    2脚:Lvds_field+ 场同步输出,正输出

    3脚:Lvds_clock+ 数字时钟输出,正输出

    4脚:Lvds_clock- 数字时钟输出,负输出

    5脚:Lvds_data- 数字数据输出,负输出

    6脚:Lvds_data+ 数字数据输出,正输出

    每一场(20ms)传输120行,每行传输160个像素数据,每个像素数据占用16bits,每个bit占用1clock,所以每个像素数据占用16clock,    场是50HZ   数据和时钟都是108MHZ

  • 首先你需要一个LVDS转RGB的接口芯片,如果不知道哪款芯片合适,建议到模拟版块->接口里问一下。

    如果只需要一个纯DSP芯片,建议选用DM6437,可以直接接入RGB信号,C64+的DSP内核更适合图像处理。

    如果系统中还需要一个系统控制芯片,则选择DM6446:ARM+DSP。

    如果需要浮点DSP,可以考虑C6748,或者OMAPL138。但其VP口最高只支持12bit RGB数据。

    另注:TI提供有imglib,dsplib等应该对你的图像处理算法有帮助。可从www.ti.com上相应的产品网页下载。