我的产品采用HOST 通过HPI读取C5502的内部RAM,读取间隔为4000HZ,每次读取256字节,HPI为8位复用模式,按推荐电路设计,此产品在常温(>10摄氏度)下正常工作,但在低温(<7摄氏度)下HPI死机,低温测量 HRDY 信号为低电平无法变高,但此情况下C5502内部程序能正常运行。此设计是采用HPI BOOTLOAD,运行2个DMA,运行时唯一操作HPI 为写HPIC的BIT3(HINT), 还有个现象是如果停止DSP内部程序运行,则低温下HDRY 信号不会始终为低。HOST 侧总线在低温下正常工作(HPI 和HOST的网口公用总线,网口正常),
请问在什么情况下 HDRY 始终为低?