DM6467T芯片,片外扩展两篇三星的K4T1G164Q,原理图参考的合众达DVS-6467T开发板以及TI官方开发板,DDR的地址和数据及控制线上增加了22欧的匹配电阻,第一版由于疏忽把DQS的两根线极性搞反,下载不进去程序,飞线后可以下载进内存,但是跑合众达提供的ddr test程序一GO MAIN就飞掉,把DDR的频率从400降至333再降至300最后降至200都一样跑飞,怀疑是飞线的DQS阻抗不匹配,后重新改版,改版后问题依旧,但是相比第一版跑飞后会出现CCS假死后弹出错误对话框,见下图,单步执行至B main,再往下执行就会出错弹出,求大神们指点!
补充说明,在论坛找到了之前的帖子《DM6467T开发板在CCS中Load Program失败》,使用了其贴中提供的gel文件仍然是程序跑飞,之后参考其贴中提出的验证DDR是否正常工作的方法,发现写入数据后刷新数据正确,是否可以判断实际上DDR这一块是正常工作的,而程序跑飞的问题主要在于DM6467T这个芯片?