各位专家,最近一直在学习6670的加载,按照论坛上的方法也实践了直接spi加载以及Ibl nor加载,目前的情况是两种情况都可以实现将各个段加载到对应的地址里去(这个我通过memory browser查看过各个段对应的地址里的数据)且magic address也都被boot程序自动修改为程序入口地址,但是程序就是跑不起来,我用pc指针把程序的运行地址强制到程序的入口地址,但是程序还是不跑,一直说no symbols are defined for Xx地址,下图分别是在no boot下通过load加载以及spi boot时的内存情况,还请各位大神指导下,困扰了好久了,谢谢了!