This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368怎样配置McBsp,使它支持 I2S 24bits 采样。



大家好!

我用的环境是DM368 ,dvsdk4.02,kernel版本2.6.32.17。

在这个环境,音频默认是SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE  (16位采样)。可是我的音频源是固定的 I2S (24bits)格式。

直接使用默认的格式采样这个音频源,可以获得一个声道的完整声音,但另一个声道全是杂音。

配置为  I2S  , SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE格式, McBsp里的寄存器也相应的配置成24bits,dual_mode,......后,采样的音频两个声道都全是杂音。

      请问DM368支持I2S_24BITS格式么?     如果支持,怎样配置McBsp?    或者还有其他的需要注意的么?

                                希望知道或了解的朋友请给我提供一个思路。