根据TI官网下载的TMS320C6746、TMS320C6748芯片的bxl文件,采用TI网站提供的UltraLibrarian软件,进行库文件转换。按照如下链接中的网址操作步骤进行
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/16832.aspx
一切操作都能正常完成。
但是在用Altium Designer 10进行脚本生成后,原理图库生成的原理图仅仅有90个引脚,而PCB库文件倒是完整的封装文件。
生成的库文件如下:
用UltraLibrarian软件生成的脚本文件如下

在txt文件中可以看到生成的脚本文件已经由361个文件。但是不知道为什么用AD软件脚本运行后,就只能生成90个引脚的原理图库。
用UltraLibrarian软件打开bxl文件后显示的文件中可以看到原理图库是分块生成,AD软件仅仅生成了其中第一部分的原理图库。
下图为用UltraLibrarian软件打开bxl文件后显示的部分封装库
点击左下角处的“View Next”才能看到其他几部分的封装视图。
希望高手能帮忙解决一下,是我的操作步骤有问题,还是bxl文件有问题?谢谢!