HDMI和SDTV输出正常,就是VGA输出偏绿,请问一下大神们,这应该是什么问题导致,给点解决思路,谢谢可爱的你们
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VGA 的数据来源是什么?是否和HDMI或者SDTV同源? 如果不同源的话修改成同源对比看看
VGA是内部的VGA吗?修改48108000的bit15改成1输出colorbar看看颜色。
你好,我的是经过采集显示这个VGA通过ths8200走vout2显示的;打开本地文件解码显示走hd-dac;同源和不同源都偏绿。
修改48108000的bit15改成1输出colorbar看看颜色这个有点不是很了解,能不能具体点???
谢谢热心的你!!!!
那是不是就是其实显示的内容就偏绿?
colorbar那个,就是你先回读出0x48108000寄存器的值,然后把【31:0】中的15强行改为1即可
你好,显示的内容不偏绿,我cvbs和hdmi显示正常,唯独vga偏绿,这一块没搞过,大神,能不能告诉colorbar在RDK包哪个文件里面修改吗??
谢谢热心的你!!!!
文进系统里面有那么一个叫做mem_rdwr.out的东西,是拿来操作寄存器的
你好,我的hdmi和vga是同源,我把寄存器0x48108000的15位置1,怎么colorbar还是没出来,请问一下是什么问题