This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一个TCP3E传输的例子,不要使用SYS/BIOS的,要直接配置寄存器的,然后用edma3传入信息的



没有例子,方法也可以,我现在先用edma3把寄存器配置信息和输入信息传入TCP3E相应寄存器地址,然后关闭edma3,然后在用edma3从TCP3E输出数据地址导出数据,但是并没有成功,我想问问该怎样去做?

  • 你用的哪款芯片?如果使用的是存在BCP加速器的芯片,建议使用BCP中的encoder模块处理编码,BCP使用的Navigator进行数据的输入输出管理,Navigator的配置相对EDMA配置会好维护点。

    针对你的问题,建议:

    1 查看TCP3E内部memory,看配置及数据是否有输入成功;

    2 查看TCP3E内部memory,确认编码结果是否输出于TCP3e内部buffer。

    3 在确认1、2之后,再确认输入输出EDMA的配置是否符合预期,比如说EDMA channel、地址、长度等的配置。

  • 使用的是TCI6618 的TCP3E协处理器,现在就是不明白该怎样去看数据输入是否成功

  • 6618有集成BCP,如果没有特殊考虑建议使用BCP中的Encoder模块进行Turbo编码处理。

    关于TCP3e内部memory的地址建议看6670(与6618是一款芯片) pdk中cslr_device.h中对地址的定义,可以查看到具体的地址,或者看6670 data manual手册中的memory map也可以查到相应的基地址,然后结合tcp3e手册得到相应寄存器及数据存放偏移地址。关于TCP3E还是建议先稍微看看TCP3E手册,在了解原理后再参考MCSDK中的例程,并进行移植修改,这样会比较可靠。

    MCSDK中带bios的例程与不带bios的例程,区别仅仅是在任务中调用TCP的配置及处理等,其他没有什么特殊,在了解TCP3E的输入输出数据的原理后,可以比较快进行移植。

    建议先看看手册了解原理,否则即使有不带bios的工程,你要移植起来也会可能会出现问题。

  • 我就是照着那些地址配置的   然后用EDMA3吧数据传进去,但是我现在看不到结果,把TCP3E输出buffer地址输出是空的,TCP3E是加载完edma3数据就开始工作吗,我看它文档是这样写的