各位,你好!
我在做一个方案,需要两片Xilinx Virtex7 690T +1片C6678。两片FPGA与6678之间通过EMIF16相连,也就是说我在6678的EMIF16总线上挂了两片Virtex7 690T作为负载。两种芯片IO电压均为1.8V.
阅读6678手册时发现,EMIF16所使用的LVCOMS(1.8V)管脚只支持6mA输出电流。
我这里有个疑问:
6678的驱动能力能否同时驱动两片FPGA?如果能够驱动,该使用什么样的拓扑结构才能使信号完整性最好?
不知道各位有没有遇到过这种案例,望不吝赐教,万分感谢!!!