想做一个Wi-Fi Display 的无线显示设备,包括发送端和接收端。使用达芬奇的那一款芯片比较合适?DM8148可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想做一个Wi-Fi Display 的无线显示设备,包括发送端和接收端。使用达芬奇的那一款芯片比较合适?DM8148可以吗?
我们有个Remote display (RMD) 的参考设计。
场景是用Android或者ios的手机/平板, 与RMD设备通过wifi来进行互联。
RMD端可以通过片上的HDMI/VGA或者外扩其他显示接口与大屏相连。
你所描述的这种设备,我可以描述为 成对的单通道编解码器吗?
如果用不到DM8148里面的DSP的话,DM8107就可以了
wifi的解决方案可以用wi-link 7/8的的方案。具体的可以去无线的坛子里找。用SD接口扩展的,很方便。
附之前用DM368做的RMD方案
非常感谢您的回复,我描述的这种设备是相当于无需驱动的设备,
视频发射端连接计算机的视频输出口HDMI,接收端通过HDMI输出视频到显示设备。
无线通过Wi-Fi连接。现在的需求是支持高清晰、低延迟,不知道DM368那套参考设计性能怎么样?
你好,
DM36x的应该是支持720p分辨率的,更多RMD的信息可以参考:http://www.ti.com/solution/rmd_solution