This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6670 SRIO



在C6670 EVM的SRIO连接时出现Symbol 'dspType' could not be resolved  SRIO_Test.c /SRIO/src line 422 Semantic Error 请问出现这种错误是什么原因?

  • 您是指连接EVM板时出的问题,还是执行SRIO操作时出的问题。

    1. 如果是连接时出的问题,可以试着删除workspace下面的.metadata文件夹,重新启动CCS,再将工程导入到CCS中测试。

    2. 如果是SRIO执行的问题,如果使用了DDR,建议EVM板重新上电,初始化DDR后再测试。