各位好:
关于在DM8168上进行avs编码协议的开发,想进一步了解以下内容:
1. avs的编码在硬件上是由HDVICP来实现的,这个硬件的一个独立的处理过程是不是完成一帧数据的编码?具体来说,根据固定格式的编码参数配置文件,内存等配置和输入的YUV数据,一个HDVICP能够自己完成每帧的avs编码,输出ES数据?
2. HDVICP在硬件上是否能完成avs的解码?
3. HDVPSS是否也能根据配置完成avs的编码相关的控制和配置工作?
4. dm的8168有3个HDVICP是不是能同时完成3路avs视频流的编码?
5. 请帮忙推荐一些avs编码设计相关的文档,能介绍一下avs硬件编码的接口等,帮组我们更快的了解开发的工作量。非常感谢!