This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,目前很多人都在关注AM335x flash tool(UniFlash)的进展情况,这篇帖子会对当前的进展情况进行汇总,并就客户使用过程中遇到的问题,给出了相应的解决方案。欢迎大家加入讨论,给出宝贵意见。
使用Uniflash tool前,请大家先确认自己使用的AM335x的芯片版本,如果想使用USB的方式进行烧录,芯片版本必须为PG2.1.
目前的UniFlash官方发布的版本中,支持NAND FLASH、SPI FLASH的烧录,近期版本中将会更新对eMMC烧录功能的支持。
UniFlash的下载地址:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/NowFlash%E2%84%A2_Programming_Tool
UniFlash的主机端安装用户指南:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide
UniFlash的image编译,脚本编译使用指南(Linux环境下):
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_AM335x_Flash_Programming_Linux_Development
使用注意事项及问答:
经实例验证,该方式可以正常的进行SPI flash的烧写,但Uniflash中的进度条显示无法正常同步,该方式仅可作为进行功能验证的draft版。(烧写成功的显示可参考该链接中的文本:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/51935.aspx)
官方支持的SPI FLASH Tool脚本,可以在楼下的2014.4.15更新内容中找到,同时更新了自定义烧写脚本的修改方法。
以上,如有任何疑问或者建议,欢迎大家随时发表、讨论!谢谢!
你是要烧写到NAND Flash里吗?初始化烧写环境时是需要用到Linux uboot的;烧写到FLASH里面的内容,是可以自定义的。Android,Linux等都可以。
不是这个意思。Linux的uboot是flash tool用于初始化烧写环境的,和你要烧写的android部分是两个独立的部分。你要烧写的Android,只是个image(应该是已经能够在你板子上面跑的),不需要改动。
Linux的uboot和移植工作可以参考我们的培训资料:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_UBoot_Board_Port
你好,我下了linux sdk6.0,在编译uboot的时候发现交叉编译工具链有问题,我用的android sdk里面的工具链,出现:cc1: error: unrecognized command line option "-mno-unaligned-access"的错误。
请问,编译linux的gcc是什么版本,能否给个你们用的版本的下载链接?非常感谢!
最新版本的Linux 开发包中,使用的是Linaro的Tool chain,这里有说明:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_U-Boot_User%27s_Guide#Updated_Toolchain
在最新版本的Linux SDK开发包中,linux-devkit目录下面已经有了该工具链,具体的使用方法,在上面的链接中也能找到。
2014.2.18更新内容:
由于该Uniflash工具也可以烧写Android,RTOS等非Linux操作系统的image,这里有一些简单的tips,方便那些使用非Linux的客户,更快速的将Uniflash的烧写环境搭建起来,下文以NAND flash作为示例:
1. 首先由于Uniflash必须要使用Linux的Uboot作为烧写固件的一部分,所以请先下载AM335x Linux SDK 6.0开发包:http://software-dl.ti.com/sitara_linux/esd/AM335xSDK/latest/index_FDS.html
2. 下载完成后在Linux主机上进行安装,安装完成后,根目录下的board-support/u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00文件夹即为Linux uboot的源码,需做部分修改后编译。编译方法可参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_U-Boot_User%27s_Guide
3. Linux uboot需要修改的部分:这部分工作就是对Linux uboot进行移植的工作,主要修改的有三处地方:EEPROM, DDR2/3, NAND FLASH(包括pinmux)
3.1 对于EEPROM操作的修改:由于在官方的开发板上,都会有EEPROM来进行板子的型号辨识,不同板子资源不同,配置也就不同,因此该处的配置会影响到DDR的配置以及NAND flash的配置;一般来说客户自己的开发板上没有eeprom,所以要对此处进行修改。文件位置:uboot的根目录/board/ti/am335x/board.c文件中搜索"eeprom“既可找到配置的地方。
3.2 对于DDR的配置的修改:因为板子上可能使用DDR2或者DDR3,要根据实际情况对UBOOT进行修改。在uboot的根目录/board/ti/am335x/board.c文件中搜索"config_ddr“既可找到配置的地方。
3.3 对于NAND FLASH的修改:这里最常遇到的问题是,选择的板卡并没有对NAND flash进行Pinmux的设置,简单的解决方法是:在uboot/board/ti/am335x/mux.c文件中,在 void enable_board_pin_mux (struct am335x_baseboard_id *header)这个函数实现的第一句中加入
configure_module_pin_mux(nand_pin_mux); 确保nand的Pinmux配置成功。对于NAND Flash的位宽配置,时序参数配置,可参考TRM中的7.1 GPMC章节。其中,常用的NAND位宽配置(8bit和16bit)在GPMC_CONFIG1的13-12bit位上。
2014.4.15更新内容:
Uniflash 烧写脚本的修改和SPI 烧写的支持
在前面的章节中,我们介绍了如何使用Uniflash进行NAND的烧写,主要列举了如何烧写Linux相关image的过程,收到了不少朋友的反馈。根据大家的反馈,我在这次的更新中,会对如何修改烧写脚本源文件debrick.txt进行介绍,并对SPI烧写的支持进行介绍。
SPI的烧写方法,和之前NAND烧写流程基本一致,主要的工作是在于Uniflash的烧写脚本源文件debrick.txt的修改。所以附件中的文章,会以debrick-spi.txt脚本源文件作为参考,讲解一下如何修改烧写脚本源文件。(NAND flash源文件debrick-nand.txt的修改,与此也相差无几,请重点参考文章的第4 节。)
PS: 支持spil flash烧录的源文件debrick-spi.txt在下一个帖子的附件中。
2014.4.15更新:
SPI烧写脚本的源文件:debrick-spi.txt
# # Module: debrick script # # Description: This program is used to demostrate concatenate binary # images. # # Copyright (C) 2013 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/ # # # Redistribution and use in source and binary forms, with or without # modification, are permitted provided that the following conditions # are met: # # Redistributions of source code must retain the above copyright # notice, this list of conditions and the following disclaimer. # # Redistributions in binary form must reproduce the above copyright # notice, this list of conditions and the following disclaimer in the # documentation and/or other materials provided with the # distribution. # # Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of # its contributors may be used to endorse or promote products derived # from this software without specific prior written permission. # # THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS # "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT # LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR # A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT # OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, # SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT # LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, # DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY # THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT # (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE # OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. # # # expect the following parameters to be set outside this script # serverip which should happen as part of the dhcp process # setenv READY_RETRY_DELAY 5 setenv IMAGE_CNT 3 # Name of Image containing all images to be tftp'd from host setenv ImageName flash-image.out #Name of Images to be flashed setenv Image1_Name MLO.byteswap setenv Image2_Name u-boot.img setenv Image3_Name uImage # Image offsets into SPI Flash - these are defined in the linux board file setenv Image1_SPIFLASH_Offset 0x0 setenv Image2_SPIFLASH_Offset 0x80000 setenv Image3_SPIFLASH_Offset 0xE0000 # Image offsets in ddr # This has to be calculated from the load address # this assumes the load address is 0x80200000 # Use the load address and the offset provided from the flash-cat utility to calculate setenv Image1_DDR_ADDR 0x80200000 setenv Image2_DDR_ADDR 0x80218800 setenv Image3_DDR_ADDR 0x80271800 # These numbers come from the flash-cat utility setenv Image1_Length 0x18775 setenv Image2_Length 0x58D2C setenv Image3_Length 0x30BDE0 # Set File Names to indicate progress <DO NOT MODIFY> setenv DebrickTargetReady DebrickTargetReady:${ethaddr} setenv TargetProgrammingComplete TargetProgrammingComplete:${ethaddr} setenv TargetErrorExit TargetErrorExit:${ethaddr} setenv TargetEraseError TargetEraseError:${ethaddr} setenv TargetProgrammingError TargetProgrammingError:${ethaddr} setenv TargetGetFileError TargetGetFileError:${ethaddr} #Need to halt processor due to a processing error in the script setenv DataAbort 'echo Halting processor.....; go 0x2001c;' # Define addresses where the messages will be sourced for the TFTP puts setenv image_msg1_addr 0x80008100 # Define System status messages of flashing <DO NOT MODIFY> #setenv GetReadyFileFromHost "tftp 0x80001000 ${serverip}:${HostReadyFile}" setenv DebrickStartingToHost "tftp 0x80001000 ${serverip}:${DebrickTargetReady}" setenv TargetProgrammingComplete "tftp 0x80001000 ${serverip}:${TargetProgrammingComplete}" setenv TargetProgrammingFailure "tftp 0x80001000 ${serverip}:${TargetProgrammingError}" setenv TargetErrorExit "tftp 0x80001000 ${serverip}:${TargetErrorExit}" setenv TargetEraseErrorExit "tftp 0x80001000 ${serverip}:${TargetEraseError}" setenv TargetGetFileFailure "tftp 0x80001000 ${serverip}:${TargetGetFileError}" # Define Image get command <DO NOT MODIFY> setenv GetImage 'tftpboot ${loadaddr} ${serverip}:${ImageName}' # Define Image succesful Complete get commands, these requests are detected # the gets will fail as the files don't exist, that ok. Using this as a # feedback feedback mechanism to indicate statusi # <DO NOT MODIFY> setenv DoneWithImage "tftp ${image_msg1_addr} ${serverip}:${ImageName}_Complete" # Erase SPI-Flash Macro for 8MB chip - full erase. Modify the erase size to suit desired chip. setenv EraseSpiFlash 'echo; echo Erasing entire SPI-Flash, please wait...; if sf probe 0; then if sf erase 0 +800000; then echo SPI-Flash Erased; echo; else echo SPI-Flash Erase Failure Error Exit; run TargetEraseErrorExit; run TargetErrorExit; run DataAbort; fi; else echo Cannot detect SPI-Flash on board, check profile settings!; run TargetEraseErrorExit; run TargetErrorExit; run DataAbort; fi;' # Get Image Macro <Does not need to be Modified, typically> setenv GetSpiFlashImage 'if run GetImage; then echo; echo Got SPI-Flash Image; else echo Get SPI-Flash Image Failed; run TargetGetFileFailure; run TargetErrorExit; run DataAbort; fi;' # Flash SPI-Image Macro for 8MB chip. setenv FlashSpiImage 'if sf probe 0; then if sf write ${source_addr} ${storage_offset} ${image_length}; then echo; echo ${ImageName} successfully programmed; echo; else echo ${ImageName} Programming Failed... error exit; run TargetProgrammingFailure; run TargetErrorExit;echo; run DataAbort; fi; else echo ${ImageName} Programming Failed... error exit; run TargetProgrammingFailure; run TargetErrorExit;echo; run DataAbort; fi;' # ------------------------------------------------------------------- # --- Execution Starts Here # ------------------------------------------------------------------- # --- Start The Process of Flashing # echo echo "Indicates to the host the Debrick script is running" echo run DebrickStartingToHost # # # <<<<<<<<<<<< Start of Image Flashing>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> # # ------------------------------------------------------------------- # Get the single image containing all the files. # ------------------------------------------------------------------- echo echo Get Image containing all images to be flashed echo run GetSpiFlashImage run EraseSpiFlash # ------------------------------------------------------------------- # Add a section for each Image to be flashed # For each Image to be flashed you will need to set the # following environments: # - Source Address in the Single Image # - Storage Offset into the Storage device # - Length of the image # - Image Name # ------------------------------------------------------------------- # Flash Image 1 #-------------------------------------------------------------------- setenv source_addr ${Image1_DDR_ADDR} setenv storage_offset ${Image1_SPIFLASH_Offset} setenv image_length ${Image1_Length} setenv ImageName ${Image1_Name} run FlashSpiImage #-------------------------------------------------------------------- # Flash Image 2 #-------------------------------------------------------------------- setenv source_addr ${Image2_DDR_ADDR} setenv storage_offset ${Image2_SPIFLASH_Offset} setenv image_length ${Image2_Length} setenv ImageName ${Image2_Name} run FlashSpiImage #-------------------------------------------------------------------- # Flash Image 3 #-------------------------------------------------------------------- setenv source_addr ${Image3_DDR_ADDR} setenv storage_offset ${Image3_SPIFLASH_Offset} setenv image_length ${Image3_Length} setenv ImageName ${Image3_Name} run FlashSpiImage #-------------------------------------------------------------------- # # <<<<<<<<<<<<< End of Image Flashing >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> # # # ------------------------------------------------------------------- # Indicate to Host successful completion run TargetProgrammingComplete echo echo " Target Flash Complete........" echo
恩,需要选择USB启动。
用你的序列可以,但是要注意一点,在USB进行烧写时,确保你接到SPI0的spi flash和MMC0的SD卡内不要有启动的image,否则,板子就会从位于前列的SPI0,MMC0方式启动了,就无法进入到USB烧写的方式了。
你尝试一下:在Control Panel\Network and Internet\Network Connections
里面右键点击这个网络,再点击enable,是不是就可以了?
你楼上那位兄弟,使用的是ICE开发板,上面没有以太网口,只有PRU网口。PRU网口不能做烧录,需要是以太网口(CPSW)才行。
你的是以太网口烧录不成功吗?还是说以太网口本身通信就有问题?
如果是前者,给些具体的细节log出来;如果是后者,建议你开一个新帖讨论你当前遇到的具体以太网通信问题。
点击左侧的download as PDF,大部分还是可以的。我试过,应该只有这个链接是不行的,可能是因为太大了。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_AM335x_Flash_Programming_Linux_Development
AM335x的datasheet中有写的。主要通过AM335x的丝印层,看335x后面是否带有“B"的字样,不带的话就是PG1.0,带"B"就是PG2.1。
举个例子,如果上面的料号是AM3352ZCZ60,这个就是PG1.0的;如果是AM3352BZCZ60,这个就是PG2.1的。
Hi Steven,
你上面提供的SDK 6.0开发包的下载链接下载的好像不是6.0版的,而是最新版的,这有关系么?我通过http://processors.wiki.ti.com/index.php/AMSDK_u-boot_User%27s_Guide 这篇文档里的SDK链接下载的SDK执行下面的命令
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- tisdk_am335x-evm_defconfig
但提示我没有tisdk_am335x-evm_defconfig why?
这里是SDK 6.0的下载地址:
http://software-dl.ti.com/sitara_linux/esd/AM335xSDK/06_00_00_00/index_FDS.html
你可能下了最新版本的PROCESSOR SDK了,最新版本中变动较大,所以没有那种配置了。
你好 Steven,
请问我用UniFlash3.0通过USB烧写时,做到文档Sitara Uniflash Quick Start Guide 的第26步后,Uniflash软件一直如下图,进度一直在0%没变,而且也没有出现新的网络需要我设置,
opendhcp的log如下:
[08-Jul-15 14:46:51] Open DHCP Server Version 1.59 Windows Build 1036 Starting...
[08-Jul-15 14:46:51] Logging: All
[08-Jul-15 14:46:51] DHCP Range: 192.168.2.2-192.168.2.254/255.255.255.0
[08-Jul-15 14:46:51] Server Name: 2014-20140719FL
[08-Jul-15 14:46:51] Detecting Static Interfaces..
[08-Jul-15 14:46:51] Warning: Section [LISTEN_ON], Interface 192.168.2.1 not available, ignored
[08-Jul-15 14:46:51] No Static Interface ready, Waiting...
[08-Jul-15 14:46:51] Retrying failed Listening Interfaces..
[08-Jul-15 14:46:51] Warning: 192.168.2.1 UDP Port 67 already in use
[08-Jul-15 14:46:51] No Static Interface ready, Waiting...
[08-Jul-15 14:46:51] Retrying failed Listening Interfaces..
[08-Jul-15 14:46:51] Lease Status URL: http://127.0.0.1:6789
[08-Jul-15 14:46:51] Listening On: 192.168.2.1
[08-Jul-15 14:47:04] BOOTPREQUEST for d0:5f:b8:fb:e8:b3 () from interface 192.168.2.1 received
[08-Jul-15 14:47:04] BOOTP Host d0:5f:b8:fb:e8:b3 (Hostd05fb8fbe8b3) allotted 192.168.2.3
opentftp的log如下:
[08-Jul-15 14:46:52] Open TFTP Server MultiThreaded Version 1.64 Windows Built 2001 Starting..
[08-Jul-15 14:46:52] starting TFTP service
[08-Jul-15 14:46:52] alias / is mapped to C:\AM335x_Flashtool\images\
[08-Jul-15 14:46:52] permitted clients: all
[08-Jul-15 14:46:52] server port range: all
[08-Jul-15 14:46:52] max blksize: 65464
[08-Jul-15 14:46:52] default blksize: 512
[08-Jul-15 14:46:52] default timeout: 3
[08-Jul-15 14:46:52] file read allowed: Yes
[08-Jul-15 14:46:52] file create allowed: No
[08-Jul-15 14:46:52] file overwrite allowed: No
[08-Jul-15 14:46:52] thread pool size: 1
[08-Jul-15 14:46:52] 192.168.2.1 Port 69 bind failed
[08-Jul-15 14:46:52] No Static Interface ready, Waiting...
[08-Jul-15 14:46:55] Retrying failed Listening Interfaces..
[08-Jul-15 14:46:55] 192.168.2.1 Port 69 bind failed
[08-Jul-15 14:46:55] No Static Interface ready, Waiting...
[08-Jul-15 14:46:58] Retrying failed Listening Interfaces..
[08-Jul-15 14:46:58] Listening On: 192.168.2.1:69
[08-Jul-15 14:47:04] Client 192.168.2.3:1234 C:\AM335x_Flashtool\images\u-boot-spl-restore.bin, 208 Blocks Served
到这个位置就卡主没有信息了
请问这可能是什么原因?
请TI员工更新SDK07或SDK08支持EMMC,我自己试了好多次都没成功,把uboot和rootfs复制到tf卡的2个分区,插入tf卡可以启动,把同样的文件复制到emmc中的2个分区,一直无法启动
我现在通过usb连接板子进入了uboot命令行模式:
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0
Net: <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
PHY reset timed out
cpsw, usb_ether
Hit any key to stop autoboot: 0
using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
MAC 50:72:24:c7:2c:7f
HOST MAC de:ad:be:af:00:00
RNDIS ready
musb-hdrc: peripheral reset irq lost!
high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
USB RNDIS network up!
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
DHCP client bound to address 192.168.2.2
using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
MAC 50:72:24:c7:2c:7f
HOST MAC de:ad:be:af:00:00
RNDIS ready
high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
USB RNDIS network up!
Using usb_ether device
TFTP from server 192.168.2.1; our IP address is 192.168.2.2
Filename 'uImage'.
Load address: 0x81000000
Loading: T T
TFTP error: 'File not found or No Access' (1)
Not retrying...
U-Boot#
U-Boot#
U-Boot#
之后如何将uboot、内核、文件系统烧写到板子上?用什么命令?
请大家帮帮忙!!感谢!!
CCCCCCCC
U-Boot SPL 2013.01.01 (Nov 24 2017 - 14:55:22)
cld: Initalize the board header!!##############.
cld: don't read_eeprom!!##############.
cld: enable_board_pin_mux##############.
cld: configure pinmux################.
cld: enable_board_pin_mux end!!2##############.
cld:header.name =
cld: am33xx_spl_board_init!! end!##############.
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0
Using default environment
usb_ether
using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
MAC 50:72:24:c7:2c:7f
HOST MAC de:ad:be:af:00:00
RNDIS ready
musb-hdrc: peripheral reset irq lost!
high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
USB RNDIS network up!
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
Using usb_ether device
TFTP from server 192.168.2.1; our IP address is 192.168.2.2
Filename 'u-boot-restore.img'.
Load address: 0x807fffc0
Loading: #########################
677.7 KiB/s
done
Bytes transferred = 364808 (59108 hex)
U-Boot 2013.01.01 (Nov 24 2017 - 14:55:22)
I2C: ready
DRAM: 128 MiB
WARNING: Caches not enabled
cld:board_init###################.
NAND: No NAND device found!!!
0 MiB
MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
*** Warning - readenv() failed, using default environment
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0
musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn)
musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0
musb-hdrc: setup fifo_mode 4
musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory
USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0
Net: <ethaddr> not set. Validating first E-fuse MAC
PHY reset timed out
cpsw, usb_ether
Hit any key to stop autoboot: 0
using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
MAC 50:72:24:c7:2c:7f
HOST MAC de:ad:be:af:00:00
RNDIS ready
musb-hdrc: peripheral reset irq lost!
high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
USB RNDIS network up!
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
DHCP client bound to address 192.168.2.2
using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
MAC 50:72:24:c7:2c:7f
HOST MAC de:ad:be:af:00:00
RNDIS ready
high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS
USB RNDIS network up!
Using usb_ether device
TFTP from server 192.168.2.1; our IP address is 192.168.2.2
Filename 'uImage'.
Load address: 0x81000000
Loading: T #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
######
855.5 KiB/s
done
Bytes transferred = 5803888 (588f70 hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-3.2.0
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 5803824 Bytes = 5.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[ 0.000000] Linux version 3.2.0 (cust@ubuntu) (gcc version 4.7.3 20130226 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03) ) #20 Fri Nov 24 22:31:11 PST 2017
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine: am335xevm
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] AM335X ES2.1 (neon )
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=ttyO0,115200
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Memory: 128MB = 128MB total
[ 0.000000] Memory: 117800k/117800k available, 13272k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000 ( 872 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc059b000 (5708 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc059b000 - 0xc0b3a000 (5756 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0b3a000 - 0xc0ba3c00 ( 423 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0ba3c24 - 0xc0bd29a4 ( 188 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:396
[ 0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
[ 0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller
[ 0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 24000000 Hz
[ 0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 32768 Hz
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 32kHz, resolution 30517ns, wraps every 131071999ms
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000091] Calibrating delay loop... 718.02 BogoMIPS (lpj=3590144)
[ 0.058929] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.059051] Security Framework initialized
[ 0.059173] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.059539] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.079833] omap_hwmod: gfx: failed to hardreset
[ 0.096130] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset
[ 0.097229] print_constraints: dummy:
[ 0.097595] NET: Registered protocol family 16
[ 0.099731] OMAP GPIO hardware version 0.1
[ 0.102325] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0
[ 0.104125] omap_i2c.1: alias fck already exists
[ 0.104949] omap2_mcspi.1: alias fck already exists
[ 0.105163] omap2_mcspi.2: alias fck already exists
[ 0.106079] edma.0: alias fck already exists
[ 0.106109] edma.0: alias fck already exists
[ 0.106140] edma.0: alias fck already exists
[ 0.132659] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.134857] SCSI subsystem initialized
[ 0.136535] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.136840] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.137054] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.137359] registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17
[ 0.137359] Cppi41 Init Done Qmgr-base(c887a000) dma-base(c8878000)
[ 0.137359] Cppi41 Init Done
[ 0.137390] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3
[ 0.137695] musb-ti81xx musb-ti81xx: musb1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1
[ 0.138824] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 100 kHz
[ 0.140167] tps65910 1-002d: JTAGREVNUM 0x0
[ 0.142547] print_constraints: VRTC:
[ 0.143981] print_constraints: VIO: at 1500 mV
[ 0.146301] print_constraints: VDD1: 600 <--> 1500 mV at 1262 mV normal
[ 0.148590] print_constraints: VDD2: 600 <--> 1500 mV at 1137 mV normal
[ 0.149597] print_constraints: VDD3: 5000 mV
[ 0.151000] print_constraints: VDIG1: at 1800 mV
[ 0.152435] print_constraints: VDIG2: at 1800 mV
[ 0.153839] print_constraints: VPLL: at 1800 mV
[ 0.155273] print_constraints: VDAC: at 1800 mV
[ 0.156677] print_constraints: VAUX1: at 1800 mV
[ 0.158111] print_constraints: VAUX2: at 3300 mV
[ 0.159545] print_constraints: VAUX33: at 3300 mV
[ 0.160980] print_constraints: VMMC: at 3300 mV
[ 0.161468] tps65910 1-002d: No interrupt support, no core IRQ
[ 0.162811] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
[ 0.163940] Switching to clocksource gp timer
[ 0.179321] musb-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host)
[ 0.179504] musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: dma-cppi41
[ 0.179809] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800
[ 0.179840] musb0: Enabled SW babble control
[ 0.180755] musb-hdrc musb-hdrc.0: USB OTG mode controller at c883c000 using DMA, IRQ 18
[ 0.180908] musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: dma-cppi41
[ 0.181213] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800
[ 0.181243] musb1: Enabled SW babble control
[ 0.181671] musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
[ 0.181762] musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.181884] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.181915] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.181915] usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
[ 0.181945] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0 musb-hcd
[ 0.181945] usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.1
[ 0.182739] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.182769] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.183288] musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at c883e800 using DMA, IRQ 19
[ 0.183715] NET: Registered protocol family 2
[ 0.183929] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.184265] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.184356] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.184417] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.184417] TCP reno registered
[ 0.184448] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.184478] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.184661] NET: Registered protocol family 1
[ 0.184936] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.184936] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.184967] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.184967] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.238647] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[ 0.246398] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.246459] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.246978] msgmni has been set to 230
[ 0.250152] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.250823] io scheduler noop registered
[ 0.250823] io scheduler deadline registered
[ 0.250915] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.252746] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0
[ 0.899566] console [ttyO0] enabled
[ 0.903839] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
[ 0.911682] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
[ 0.919464] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3
[ 0.927246] omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4
[ 0.935028] omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5
[ 0.943267] omap4_rng omap4_rng: OMAP4 Random Number Generator ver. 2.00
[ 0.959533] brd: module loaded
[ 0.967620] loop: module loaded
[ 0.971069] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy suspend method
[ 0.977539] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy resume method
[ 0.983978] at24 1-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 64 bytes/write
[ 0.991241] The board is general purpose EVM in profile 0
[ 0.998718] omap_i2c.3: alias fck already exists
[ 1.003997] omap_i2c omap_i2c.3: bus 3 rev2.4.0 at 100 kHz
[ 1.010620] omap_i2c.2: alias fck already exists
[ 1.015899] omap_i2c omap_i2c.2: bus 2 rev2.4.0 at 40 kHz
[ 1.022094] omap_hsmmc.0: alias fck already exists
[ 1.027526] omap_hsmmc.1: alias fck already exists
[ 1.032867] omap_hsmmc.2: alias fck already exists
[ 1.038269] Configure Bluetooth Enable pin...
[ 1.042816] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 1.049804] d_can.0: alias fck already exists
[ 1.055847] ####################################################################################cld#########################
[ 1.069854] registered am33xx_sr device
[ 1.076385] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied
[ 1.083557] omap2-nand driver initializing
[ 1.088043] OneNAND driver initializing
[ 1.093322] CAN device driver interface
[ 1.097351] CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0
[ 1.103820] d_can d_can.0: device registered (irq=52, irq_obj=53)
[ 1.154541] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
[ 1.160980] davinci_mdio davinci_mdio.0: no live phy, scanning all
[ 1.167572] phy_id:0xC021C72C, addr:0x0
[ 1.171813] davinci_mdio: probe of davinci_mdio.0 failed with error -5
[ 1.178955] usbcore: registered new interface driver zd1201
[ 1.184997] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.191253] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[ 1.197326] usbcore: registered new interface driver dm9601
[ 1.203155] cdc_ncm: 04-Aug-2011
[ 1.206695] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.212615] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.217926] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.224212] USB Mass Storage support registered.
[ 1.229492] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.236480] omap_rtc am33xx-rtc: rtc core: registered am33xx-rtc as rtc0
[ 1.243713] i2c /dev entries driver
[ 1.248199] Linux video capture interface: v2.00
[ 1.253326] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 1.259338] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 2.254638] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[ 2.259948] lm75: probe of 3-0048 failed with error -110
[ 3.034606] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 3.187042] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 3.324584] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[ 4.344604] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[ 5.184600] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 5.337005] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 5.364562] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[ 6.384613] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[ 7.334564] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 7.404571] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[ 7.486999] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 8.424682] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[ 9.444610] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out
[ 9.484588] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 9.636993] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 10.464569] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[ 11.484649] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[ 11.634582] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 11.787017] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 12.504577] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[ 13.524597] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[ 13.784576] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 13.937011] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 14.544647] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[ 15.564605] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[ 15.934570] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 16.087005] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming)
[ 16.584594] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[ 17.604644] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out
[ 17.625610] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
[ 17.636749] cpuidle: using governor ladder
[ 17.641632] cpuidle: using governor menu
[ 17.657806] omap4_aes_mod_init: loading AM33X AES driver
[ 17.663574] omap4-aes omap4-aes: AM33X AES hw accel rev: 3.02
[ 17.670440] omap4_aes_probe: probe() done
[ 17.674987] omap4_sham_mod_init: loading AM33X SHA/MD5 driver
[ 17.681182] omap4-sham omap4-sham: AM33X SHA/MD5 hw accel rev: 4.03
[ 17.717285] omap4_sham_probe: probe() done
[ 17.724761] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 17.730621] usbhid: USB HID core driver
[ 17.735748] tiadc tiadc: attached adc driver
[ 17.741149] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 17.749786] ALSA device list:
[ 17.752929] No soundcards found.
[ 17.756561] oprofile: hardware counters not available
[ 17.761871] oprofile: using timer interrupt.
[ 17.766418] nf_conntrack version 0.5.0 (1840 buckets, 7360 max)
[ 17.773162] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 17.778930] TCP cubic registered
[ 17.782318] NET: Registered protocol family 17
[ 17.787017] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
[ 17.793640] NET: Registered protocol family 29
[ 17.798370] can: raw protocol (rev 20090105)
[ 17.802856] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
[ 17.808868] Registering the dns_resolver key type
[ 17.813903] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
[ 17.821990] ThumbEE CPU extension supported.
[ 17.826568] mux: Failed to setup hwmod io irq -22
[ 17.832275] Power Management for AM33XX family
[ 17.837219] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout)
[ 17.843933] Copied the M3 firmware to UMEM
[ 17.848358] Cortex M3 Firmware Version = 0x181
[ 17.854888] create_regulator: VDD1: Failed to create debugfs directory
[ 17.863403] smartreflex smartreflex: am33xx_sr_probe: Driver initialized
[ 17.877563] clock: disabling unused clocks to save power
[ 17.886596] mmc1: new high speed MMC card at address 0001
[ 17.897125] mmcblk0: mmc1:0001 016GE2 14.6 GiB
[ 17.906738] mmcblk0boot0: mmc1:0001 016GE2 partition 1 4.00 MiB
[ 17.913238] mmcblk0boot1: mmc1:0001 016GE2 partition 2 4.00 MiB
[ 17.921478] mmcblk0: unknown partition table
[ 17.933074] mmcblk0boot1: unknown partition table
[ 17.944793] mmcblk0boot0: unknown partition table
[ 18.091247] mmc2: card claims to support voltages below the defined range. These will be ignored.
[ 18.115386] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x91 (3 bytes)
[ 18.123748] mmc2: new SDIO card at address 0001
[ 18.363189] Detected MACID=50:72:24:c7:2c:7f
[ 18.369110] cpsw: Detected MACID = 50:72:24:c7:2f:81
[ 18.375823] input: Unspecified device as /devices/virtual/input/input0
[ 18.383239] omap_rtc am33xx-rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:17 UTC (946684817)
[ 18.392303] Warning: unable to open an initial console.
[ 18.398284] VFS: Cannot open root device "mmcblk0p2" or unknown-block(179,2)
[ 18.405731] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 18.414550] b300 15388672 mmcblk0 driver: mmcblk
[ 18.420166] b310 4096 mmcblk0boot1 (driver?)
[ 18.425781] b308 4096 mmcblk0boot0 (driver?)
[ 18.431396] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
[ 18.440277] Backtrace:
[ 18.442901] [<c0017dbc>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<c04154b4>] (dump_stack+0x18/0x1c)
[ 18.451782] r6:00008000 r5:c04fa5d0 r4:c0ba68c8 r3:c0b5cd8c
[ 18.457794] [<c041549c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c04156b0>] (panic+0x64/0x194)
[ 18.465881] [<c041564c>] (panic+0x0/0x194) from [<c059bc88>] (mount_block_root+0x174/0x228)
[ 18.474700] r3:00000004 r2:00000000 r1:c701df40 r0:c04fa5d0
[ 18.480682] r7:c04fa638
[ 18.483367] [<c059bb14>] (mount_block_root+0x0/0x228) from [<c059bef0>] (mount_root+0xc8/0xe8)
[ 18.492462] [<c059be28>] (mount_root+0x0/0xe8) from [<c059c07c>] (prepare_namespace+0x16c/0x1c0)
[ 18.501708] r4:c0ba3ca0
[ 18.504394] [<c059bf10>] (prepare_namespace+0x0/0x1c0) from [<c059b8fc>] (kernel_init+0xf4/0x120)
[ 18.513732] r5:c05d5628 r4:c05d5628
[ 18.517547] [<c059b808>] (kernel_init+0x0/0x120) from [<c0041498>] (do_exit+0x0/0x65c)
[ 18.525878] r5:c059b808 r4:00000000
卡在内核启动这里:主要是主句:
[ 18.431396] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
是什么原因引起的??还有 \AM335x_Flashtool\images 总共需要几个文件?
我放的debrick.sh似乎没有效果、、之前在论坛下载的,其他人又说有问题、、
一些问题都太分散了、、希望TI能把各个流程写得详细点、、、万分感谢!!