初接触6670,有两点问题,望前辈指点:
1.
c6670的MCSDK模板程序主程序文件中前面定义了四个函数
uint8_t *Osal_platformMalloc (uint32_t num_bytes, uint32_t alignment)
void Osal_platformFree (uint8_t *dataPtr, uint32_t num_bytes)
void Osal_platformSpiCsEnter(void)
void Osal_platformSpiCsExit (void)
main函数也没有调用,请问他们什么时候被执行的,起什么作用啊
2.
为什么他的MCSDK里面底层驱动程序独立一个project,测试程序独立一个project,不在一个工程的话测试程序怎样使用底层驱动程序定义的函数的,编译器怎么把他们联系起来的