This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 SIR: 同时开SRIO Doorbell中断和IPC中断



最近将两个核的工程连起来调试,遇到了一些问题,在此请教一下。
 
现在的状态是:core0 跑接口工程,开IPC中断,指向INT4。core1跑应用工程,使用SRIO与FPGA通信,开SRIO中断,使用专用中断INTDST_17,同时开IPC中断,分别指向INT4 INT5.
 
现象是,两核的Ipc通信正常,但是doorbell中断不正常。运行时,只能触发第一个doorbell中断,此后的doorbell无法触发,但是查看相应的ICSR寄存器,其中的doorbell信息均正确。关掉IPC中断后,doorbell中断恢复正常。
 
为什么会产生这样的现象?为什么后面的doorbell中断无法触发?