This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS5.4调试问题



各位大虾,请教一个CCS5.4的调试问题。CCS5.4工程设置的Build configurations->Set active 里面的Debug 和Release模式有什么区别。

  • Hi Jiong,

      debug mode 和release mode是我们CCS的两种编译模式,他们之间区别是:

    Debug模式下的编译时没有经过优化设置的,他生成的文件里面会包含一些调试信息。

    release 模式下的是经过优化设置的,一般是采用了优化等级为-o3级别的优化设置,它生成的可执行文件会比debug模式下的要小。

    客户一般在调试阶段都会采用debug的模式,而在最后确定了程序后,可以采用release模式生成可执行文件烧录于芯片中。

    谢谢

    ken