Hi,all:
我现在遇到一个ccs不能添加新的xdctools 版本工具,BIOS 工具还有其他工具链,
有时候也不行。具体见附件doc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi,all:
我现在遇到一个ccs不能添加新的xdctools 版本工具,BIOS 工具还有其他工具链,
有时候也不行。具体见附件doc
卸载了还是不行,我已经看到Discover tools里面没有3.25了,但是,安装3.20时候,
还是提示说,与3.25冲突。tool discover path 里面也没有3.25路径了。
Operation details
Cannot complete the install because of a conflicting dependency.
Software being installed: RTSC/XDCtools 3.20.8.88 (org.eclipse.rtsc.xdctools_3.20.feature.group 3.20.8.88)
Software currently installed: RTSC/XDCtools (IDE Client) 3.25.2.70 (org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui.feature.group 3.25.2.70)
Only one of the following can be installed at once:
Shared ROV interface implementations 3.20.8.88 (com.ti.rta.support 3.20.8.88)
Shared ROV interface implementations 3.25.2.70 (com.ti.rta.support 3.25.2.70)
Cannot satisfy dependency:
From: RTSC/XDCtools (IDE Client) 3.25.2.70 (org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui.feature.group 3.25.2.70)
To: com.ti.rta.support [3.25.2.70]
Cannot satisfy dependency:
From: RTSC/XDCtools 3.20.8.88 (org.eclipse.rtsc.xdctools_3.20.feature.group 3.20.8.88)
To: com.ti.rta.support [3.20.8.88]
删除3.25之后,可以尝试将CCS安装目录下的ccsv5\eclipse\features\中与org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.25.2.70相关的目录删除
Hi,Tommy:
1.
我看了下那个路径,没有你说的那个目录。也没有任何关于3.25.2.70的东西。
我把文件夹打包了你看下附件
2.
为什么安装一个新的xdc ,就一定要删除一个旧的xdc,xdc版本不能共存,这个很不方便,
换一个CCS工程,如果xdc工具不一样,又要重新卸载,安装一遍?有没有更好的办法?
按道理是没有问题的,不同的XDC版本是可以共存在同一个CCS安装下。
我刚才只是看到CCS在删除3.25后应该还是能够检测到3.25的工具,所以建议将相应features和plugin目录下的相应目录删除。Eclipse会检测这两个目录加载相应的插件。
Tommy:
到底是两个不同版本的xdc工具能否共存?
你看看 前边Andy Yin1 说的,XDC 工具本身存在冲突的:
在使用第一种方法时需要选中下面的automatically discover products,之后重启CCS应该会提示自动检测到相应的xdctools,但是由于xdctools3.20与xdctools3.25存在冲突,在导入xdctools3.20的时候会冲突。
如没有特殊要求,建议使用已经安装的最新xdctools3.25测试;否则试试将xdctools3.25卸载后再装xdctools3.20。
您好,
如帖子所述:http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/273054/956352.aspx#956352
你使用的xdctools3.20版本是CCS4.2下使用,版本太旧。
你的工程是CCS4下建立的工程么,一定要使用xdctools3.20版本?建议使用xdctools3.25编译试试,如果有问题的话,建议在CCS5.4下重新建立一个工程,使用xdctools3.25。
您好,
我看C66x_h264venc_01_24_00_01_ELF这个版本要求的是CCSV4,应该是工具不匹配的原因。
你下载最新的codec安装试试:
C6678 codec:http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/codecs/C6678/index.html
mcsdk video2.1 download:http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/mcsdk_video/latest/index_FDS.html
mcsdk-video guide:http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_VIDEO_2.1_Demo_Guide