This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IPCRDK、DVRRDK、EZSDK的关系



      手头有项目想使用DM8127的芯片,我们的应用背景比较广泛,主要涉及:机器视觉、图形校正。目前我的困惑是:Appro 的IPC开发套件使用的是IPCRDK, EVM板使用的是EZSDK,同时还有DVRRDK.

      我们的应用会使用到ISP的功能,那么IPCRDK应该是没问题的;但是我们又有可能会几路视频的同时采集(机器视觉)。在Appro的平台上能使用EZSDK或者DVRRDK吗?我是选择EVM还是IPC方案开始我的工作比较合适?

     还有这几个开发包的差异在哪里?

  • 你好,

        如果需要使用ISP,那么就选择IPNC RDK。

        这几个开发包的主要区别在于软件框架: IPNC RDK 与 DVR RDK 使用的是MCFW (multi-channel framwork),软件基本框架是类似的,区别在于针对的应用不同,IPNC RDK针对摄像机,而DVR RDK针对数字/网络硬盘录像机,ezsdk使用的是OMX的框架,适合单通道的应用。

  • 请问:DVRRDK是否可以在IPNC套件上移植使用?

    IPNCRDK又能不能在EVM上使用?如果能移植,是否TI已经有测试或者完成案例。

  • 你好,

       理论上来讲,IPNC RDK与DVR RDK的部分功能可以互相参考,但是需要注意其说使用的TI库或其他支持工具的版本是否兼容。另外,IPNC RDK适用于DM8127的IPNC参考设计。DVR RDK在DM814x的EVM板上经过验证。