大家好,我使用的是C6678处理器,最近在研究openem_1_0_0_2,其中有一个Example_0的demo。
本身这个demo是针对FFT的,我想把它改为对图片进行处理。
现在是这样的一个问题。
我只分一个任务处理数据,具体没有做任何操作,只是读入,按照openem的流程运行一遍,最后再保存。
读入图片后,在mySourceJob时,将图片存入event中,放入队列,此时保存文件,图片是正确的。
进入myprocessJob后,读取event的buffer,再次保存数据,此时的文件已经不对,具体表现为图片的最下方没有数据,是黑色的。
此外,如果我在程序的最后再次保存processJob中的数据,有时候会和之前保存的文件也不一样,也是出现原先有图的地方,变为黑色没有数据。
请问这是什么原因造成的?
我应该如何解决呢?
谢谢~~