各位大虾好!请问下我在DSP里面读的BOOTCFG寄存器值为什么全部是0,BOOT引脚已经配置好了。有什么原因导致这种问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大虾好!请问下我在DSP里面读的BOOTCFG寄存器值为什么全部是0,BOOT引脚已经配置好了。有什么原因导致这种问题。
我也遇到了同样的问题呢,不论我怎么配置都不行,希望能得到解决。电压都测量了正常,采用电阻上下拉的。
你好,
请问你设置KICK0R和KICK1R寄存器unlock了吗?
类似下面的unlock代码
KICK0R = 0x83e70b13;
KICK1R = 0x95a4f1e0;
1. 在写PINMUX寄存器前, 有没有配置kick0,1寄存器unlock BOOTCFG空间。
2. 在启动HPI模式前, 在仿真器模式下, 能正确使用HPI口吗? HRDY引脚也一直拉高的吗?