一共三个问题:
1、我用的是CCS5.3,DSP是6713,仿真的时候能仿真。但是下载程序的时候下不进去,点击run--load program ,加载完程序后关闭CCS,断电拔掉JTAG下载线。上电一看产品程序就没下载进去。就是想问一下是不是下载的时候需要配置BIOS引导程序,我用的BIOS引导程序是CCS2.2的。如果有有现成的BIOS引导程序的话能给我传一份吗?谢谢,我的邮箱是laoxini@126.com.
2、以前用CC2.2下载程序是通过片外RAM下载到片外FLASH上的。但是这次用的是CCS5.3我想直接下载到FLASH,请问在程序中需要做哪些方面的修改了?
3、调试产品上有个数据库较大,加起来有7M。我的片外RAM是4M。片外FLASH是8M。我想把这7M的数据用RAM从FLASH读出来,但是RAM才4M,想问一下有什么好的解决办法吗?或者是分段读该怎么读了?
谢谢大侠的帮助,我的邮箱是laoxini@126.com.