各位,
USB 一直是Sitara上出问题较多的部分,因此,我总结了前为止我的一些经验或者小技巧,希望能帮到大家。

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位,
USB 一直是Sitara上出问题较多的部分,因此,我总结了前为止我的一些经验或者小技巧,希望能帮到大家。

谢谢!
请问一下:linux系统在刷屏 提示,ti81xx_interrupt 955: CAUTION: musb0: Babble Interrupt Occured
我不需要用的usb现在,在系统内有什么方式可以屏蔽着告警。
求解
你好,你说Babble的问题几乎可以确定为硬件问题,那我在PCB layout的时候都需要注意哪些问题呢?
还有,我有个板子,外加了USB hub,但是偶尔也还是会报Babble错误,这又可能是什么原因呢?
您好,我现在是由于外部原因usb只能降到1.1使用,在做静电实验时,一打就出现babbe interrupt不停了,系统就当在这个位置上,串口反复的打印这条信息,其他接口都失效(DMA方式也试过,结果一样)。倒是在usb2.0的时候会出现一会这些信息,几秒钟就恢复正常了。线路应该没什么问题,和以前其他平台上的一样(其他平台上都正常)。我看数据页上只有这位的状态,没有这位的设置,如何屏蔽这位产生中断?