hi everyone
环境:DM365开发板 dvsdk_dm365_4_02_00_06,linux-2.6.32.17-psp03.01.01.39
我的摄像头是720p,我想在显示器端实现1到2倍的视频放大功能,请问dm365在IMP_MODE_CONTINUOUS模式下是否可以实现呢?如果能实现,请问如何实现?是否有相应demo支持?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi everyone
环境:DM365开发板 dvsdk_dm365_4_02_00_06,linux-2.6.32.17-psp03.01.01.39
我的摄像头是720p,我想在显示器端实现1到2倍的视频放大功能,请问dm365在IMP_MODE_CONTINUOUS模式下是否可以实现呢?如果能实现,请问如何实现?是否有相应demo支持?谢谢。
你好,
在连续模式下不可以做放大。
在单次模式下,resizer输出水平方向最大不超过2176个点。如果需要更大,需要分割图像,分别处理。
你好,
这样是可以的。但是放大输出不能超过原图的大小。
请问这种放大方式还是在resizer模块用ioctl(resizer_fd, RSZ_S_CONFIG, &rsz_chan_config)进行设置吗???
Chris Meng 说:你好,
这样是可以的。但是放大输出不能超过原图的大小。
你好,
硬件本身是支持的。我对DVSDK的驱动不是很熟悉,不清楚是否开放了resizer起始位置/处理行宽/水平偏移等参数,需要你看看。
dear Chris Meng
1.一定要用single shot模式吗?为什么不能是continuous模式?
2.如果硬件本身支持,那么主要涉及到resizer的哪些寄存器?请不吝赐教,谢谢!
Chris Meng 说:你好,
硬件本身是支持的。我对DVSDK的驱动不是很熟悉,不清楚是否开放了resizer起始位置/处理行宽/水平偏移等参数,需要你看看。
jeffery chen 说:1.一定要用single shot模式吗?为什么不能是continuous模式?
你图画的情况可以使用连续模式。
jeffery chen 说:2.如果硬件本身支持,那么主要涉及到resizer的哪些寄存器?请不吝赐教,谢谢!
resizer起始位置/处理行宽/水平偏移等参数,需要你看看。