hello,请问:
1.在SYS/BIOS的程序中,需要操作硬件资源的时候,应该调用SYS/BIOS的RTSC模块HAL的API函数,还是调用提供的CSL库中的API。那些CSL库在SYS/BIOS程序中不能使用。这两种库的API使用是否有限制。
2.当多个芯片通过SRIO进行互联的时候,如果不使用SRIO交换机设备,多个芯片通信时,是否可以支持转发。最多支持几片互联,建议如何连接。
3.多个芯片通过MAC通信时,每次接收数据的时候从片是否需要软件支持。MAC为软件协议栈还是硬件协议栈。
4.当PCIe的RootC设备完成对end point的地址映射之后,是不是就可以像操作自己的内存空间一样,读写end point的被映射的内存空间了。不需要endpoint设备的响应。
5.多核通过访问存在MSM上共享变量进行多核同步时,为什么要考虑维护L1cache的一致性,如果不维护,会对读取回来的数据有什么影响。
6.在CCS5中通过向导建立新的DSP/BIOS示例工程,比如IPC_message,IPC_notify等。可以不修改,直接下载到对应的开发板里运行么。我试了一下,好像core1,2,3收不到core0发送的消息,一直在pend状态。。(notify运行时也没响应软件中断)。
对不起,初学者,问题比较多,请工程师耐心解答,谢谢!
致礼!