1、CCS4.2---XX.out 2、hex55.exe将XX.out----转成XX.bin 3、D100_tool.exe---烧写进目标板EVM5515上的SPIFLASH W25X40A 结果程序无法运行。
我试过烧写开发板附带的能用的.bin文件进去,程序能运行,就是自己编写的程序无法运行。请问CCS4.2在配置程序方面有没有什么注意的地方导致烧写进去无法运行?有没有参考的介绍性文档?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SPI启动过程, 可以参考下面的bootloader文档。
http://www.ti.com/lit/an/sprabd7b/sprabd7b.pdf
请问怎样使用仿真器跟踪bootloader启动过程?使用的仿真器是开发板上板载的XDS100.
我买的这块小开发板是你们官网上宣传的那个EVM5515的指纹开发板,买回来发现什么资料都几乎没有,只有一个简单的例程,而且该例程编译后生成的.out转成.bin烧写进去板子是跑不起来的,只有附带的一个.bin文件烧写进去是能跑起来的。也就是说我一直只能debug,现在想固化程序一直没成功啊。
开发板型号就是下面所描述的:
http://focus.ti.com.cn/cn/pr/docs/preldetail.tsp?prelId=cnsc01308&contentId=70097
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spruh47/spruh47.pdf
希望你们能发一个能用的例程给我,谢谢,邮箱是:forx126@126.com
这块FDK是由第三方公司上海Tooan开发的, 你联系一下Tooan看他们是否你要的例程。 具体联系方式可以看下面的链接。
http://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/266091.aspx