This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127 DSP相关问题求助



1. 传入VA中图片大小只能是320*192么?是因为DMVAL只能处理这么大小的图像?如果想传入1920*1080的图像怎么做?

2. DMVAL处理后的视频文件如何体现的?VALink并没有nextlink呀!

3. 可以去除DMVAL么?

4. DSP处理图片能力?

5. 如果在VA中加入DSP算法,如何将图片传到A8?

  • 你好,

    1. TI的DVMA算法是基于320x240图像处理的,所有的图像在处理器都必须缩小到该尺寸。

    2. DVMA的库主要是检测一些事件,如果有就会返回如object的位置,size等信息,在IPNC里面我们就直接在video上画框这样来体现算法结果了。

    3,可以

    4. 这个和你的DSP算法有关。

    5. VA Link是TI DMVA算法的一个例子,你可以自己创建一个和DSP相关的link,DSP上使用frameout Link可以把数据传给A8.

  • 你好,谢谢回复!

    还有几个疑问,麻烦帮忙解答一下!

    1. 传入VAlink中的图片为灰色的么?在哪里做的处理呢?

    2. 将DMVAL去除后,是不是就可以传入大于320*240的图像了?

    3. IPNC的ENC模块,可以处理5M以上的图片么?

    4. 如何创建一个link? 有相关例子么?

  • frederick 说:
    1. 传入VAlink中的图片为灰色的么?在哪里做的处理呢?

    只处理YUV420里面的Y部分数据,就是灰色了。

    frederick 说:
    2. 将DMVAL去除后,是不是就可以传入大于320*240的图像了?

    DSP可以处理任意分辨率的数据,320x240是DMVAL库的限制,不是DSP的限制。

    frederick 说:
    3. IPNC的ENC模块,可以处理5M以上的图片么?

    可以。支持的编码最大分辨率请参考h264enc datasheet。

    frederick 说:
    4. 如何创建一个link? 有相关例子么?

    请参考现有的link代码。