我们根据广州英码科技的核心板设计了一块底板,底板上有网络PHY电路和SD卡电路及电源电路,现在调试中出现了这样一个问题,启动设置为从SD卡启动,启动过程中UBOOT及内核都是正常的,但是到根文件系统时就停下来,试了很多次每次都是这种情况,但是如果设置为从EMMC启动,每次都能完全启动成功,电路原理图也核对了,没有发现什么问题。同样的SD卡插到外购的开发板底板上,启动是正常的,现在不好判断是硬件问题还是软件问题,所以请TI的工程师能否指点一下调试思路?附件中我们自己做的板子SD卡启动的打印信息,每次都是到[ 1.671661] mmc_attach_mmc.5:0这个位置就中断了