Part Number: TMS320C6416
您好!
我这边在研究C6000的指令级架构,遇到了一些问题,想来请问一下。
1、C64系列指令集由于C64x和C64x+,常用的C64系列的芯片有TMS320C6474、TMS320C6472、TMS320C6416、TMS320DM6437、TMS320DM6446等,我该如何判断具体型号的芯片使用的是哪个指令集架构了?直接从这里判断吗?
2、TMS320C6416使用的是C64x指令集架构,C62x、C64x和C64x+存在着指令集兼容性问题,下图中我看到“ADDSUB”这条指令存在于C64x+指令集中,不存在于C64x指令集,但是我在TMS320C6416的CCS工程中却是识别出了这条指令,我想请问一下这是什么原因,难道C6416不属于C64x指令集嘛?或者是存在着其他的问题,还望解答一下,万分感激!