我们使用omapl137的EMIFA接口连接了一个NOR型16位数据宽度的FLASH。按照手册指导,将EMA-BA1与FLASH的A0相连,但是在操作时发现,每次访问FLASH时,EMA-BA1都会由高变低一次,无论访问的是奇地址还是偶地址,从现象看EMA-BA1并不像是地址线A0.对EMA-A0进行了测试,发现其规律为地址的最低位,但按手册其连接的应为FLASH的A1,不知是否还有其他设置,还是我理解错误。请指教,谢谢
另外在进行FLASH操作时,一次操作会产生两次相同的操作周期,不知道怎么回事?谢谢