本人手上有一个8168 DVR的板子,想自己在板子上自己写程序测试一下HDVICP2。但是我只在DVR开发套件中看到一些link调用的接口,不知道贵公司和论坛中的前辈们有谁能提供一下HDVICP的硬件结构、指令结构这些资料吗?是不是如果自己想写程序测试HDVICP的性能,就只能调用link中的接口?
不知道这些TI公司是不是做保留的,还请有人解答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本人手上有一个8168 DVR的板子,想自己在板子上自己写程序测试一下HDVICP2。但是我只在DVR开发套件中看到一些link调用的接口,不知道贵公司和论坛中的前辈们有谁能提供一下HDVICP的硬件结构、指令结构这些资料吗?是不是如果自己想写程序测试HDVICP的性能,就只能调用link中的接口?
不知道这些TI公司是不是做保留的,还请有人解答。
首先非常感谢你的回答。不过这个我看了一下,感觉不是我想要的东西,不知道是我没有找到点子上还是什么原因。
我就想自己写代码,调用HDVICP和HDVPSS这两个,利用他们完成视频的采集,就像简单的获取视频,把一帧数据保存成图片什么的。如果你有最简单的例子的话,条件又允许的话,希望可以发给我一下。
谢谢。
没有你说的这种。。。 我们即便是最简单的例子也都是跑linux,并且用M3上跑系统来调这两个模块的。
这两个模块是被ARM A8给复位住的,不能单跑。
你还是参考DVRRDK中的几个demo吧
嗯,好的。非常感谢。
另外我在运行DVRRDK中的Demo的时候只能通过在程序代码中加printf来进行跟踪,我想问一下有没有什么方法可以调试Demo程序吗?
有的,型号是SEED-XDS560PLUS,但是这个我只有XP下的驱动,这个在linux下没有驱动能用吗?