This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM365芯片在CCS3.3环境下载OUT 文件出错



你好!我是杭州慧景科技的研发工程师,在用DM365开发新产品中遇到一些问题特想你请教!我们的产品基本是根据DM365开发板的硬件构成,就是FLASH 器件换成了NOR FLASH(AM29LV128MHH123RE),DDR器件换成了

H5PS1G63EFR-Y5I,主要是为了减少体积,我们的产品主要是用在铁路轨道图像检测领域。对可靠性要求很高,所以采用 NOR FLASH.现在进行到系统引导程序的移植阶段。用的开发工具是CCS3.3,仿真器是XDS560PLUS.硬件电路部分已调试完毕。在进行NORWRITE.OUT程序下载时,有时可以下载,有时不能下载,显示数据验证错误,NORWRITE.C是采用开发板SDK包里的程序,编译后下载到目标板。GEL文件采用的DM365开发板的文件,就是将DDR和FLASH 部分改动了一下。我们用你们提供的硬件测试程序进行串口和DDR测试,结果是在CCS环境编译后可以下载的目标板,但是一运行找不到MAIN函数,无法进入MAIN函数,设断点也进不去。我们前年根据合众达开发板做了一块功能实验板(体积较大),用的器件和开发板一样,基本功能都已实现。现在是开发接近现场环境的产品,体积很小。硬件局部改动。问题很多。麻烦你帮我分析一下,问题出在软件设置还是硬件设计(DDR,FLASH),我把核心板的硬件电路用附件发给你。顺便把相关的程序也发给你!