This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

紧急:C6455自带的VCP2,译码后有误码,应该怎么处理?



我使用的是贵网站下载的csl_c6455\example内的vcp2_soft_decisions。

目前通过配置IPR中断,并通过查询IPR的TCC为来判断译码是否结束,通过用EDMA_intClear来清除IPR的TCC位。。。当我把VCP应用到我的工程中,经过我长时间的测试,发现VCP译码后的信息有误码。

由于是测试阶段,目前送入VCP核之前的信息没有误码,可是为什么译码后,有时候会出现误码呢?

目前我不知道是VCP核在译码过程中就有误码;还是我在对soft_decision取数时,当前的soft_decision还遗留有上一次译码后的信息导致的??

在每次调用VCP核进行译码的时候,是不是需要每次都对soft_decision进行清零吗?

  • 你的意思是说相同的数据输入到VCP,单次测试译码正确,但是长期测试发现有错误?如果是这样,确定一下VCP输入输出数据存放位置,是否可能是由于cache导致的,可以试试关掉cache确认一下。

  • cache我就没有打开。 Andy,你能给我关于清除CPINT的函数的下载链接不??我在贵网站没有找到。 我觉得肯定还是在使用VCP是的一些配置出了异常。
  • Andy,关于误码之前一直没有注意到。。 后来我想在我的工程中进入vcp核的信息符号位要不完全正确,要不完全相反。 之前一直默认符号位完全相反的信息对vcp来说应该没有问题。 这几天才发现出现误码的情况一般都是进入vcp的信息全相反的这种情况。 是不是全反对vcp来说其输入全是误码?这种情况就有可能导致译码后出现误码的结果?
  • 你说的CPINT是啥,CPINTC及cache的配置底层驱动函数均在pdk安装目录csl下可以找到。

    符号位完全正确,完全相反是个啥意思?你的代码中送入vcp之前的软比特处理不是一致么,怎么会出现相反这个说法?

    输入到VCP计算BM的软比特应该是正数对应硬比特0,负数对应硬比特1,及判决的时候取符号位即可。

  • 我工程内的其他处理含有相位180度模糊度(正数为负数,负数为正数) pdk目录下的csl,那pdk又是什么?贵网站有下载链接吗?谢谢
  • Huiyan,

             不好意思更正一下,PDK是针对C66系列DSP推出的软件包,包含在TI的MCSDK软件包内。 您使用的C6455,直接用网页上提供的CSL就可以了。

  • Jane,你好。 可是我手上没有关于CSL_CPINTC_clearSysInterrupt和CSL_edma3ClearLoPendingInterrupts这两个函数的头文件啊。 同时,再说下我碰到的问题:目前我的信号很强,在送入VCP之前几乎没有误码,可是译码后偶尔会有误码。。 我觉得VCP核配置参数应该没有配置好,可是又没有头绪。 目前,我只配置这几个参数,rate = 1/2,constlen = 7,framelen = 306,yamth = 80,statenum = 63,decision = soft,readflag = true,tbconvrgmode = false,tailbitenable = false,tracebaceindex = 0,outorder = 1。 其中yamamoto这个参数的作用是什么,应该怎么根据我工程的需求进行配置? statenum指的是maxSm的状态索引设置,她的作用是什么?同时,maxSm和minSm需要配置吗,应该怎么配置?? 谢谢。
  • Huiyan,

                  关于这几个参数的含义请见附件。 简单来讲,yamamoto是译码可靠性的一种度量,不会对译码结果有影响。 maxSm, minSm,以及statnum的配置取决于您用的是咬尾VCP还是归0编码。 如果Vertbi的编码状态是归零的, 而且初始态也是0状态,则statenum =0, maxSm推荐设置为0x400, minSm推荐为0.

                  关于误码问题,请确认一下出错的条件:

                  1      VCP误码是在系统测试中出现,每次VCP的输入都是不同的数据,而且误码的情况一般都是进入vcp的信息全相反的这种情况。 全反是指正数变为负数,负数成为正数?

                   2      当出现VCP误码时,误码率是接近0.5?  还是只有某几个信息出错,其他都是正确的?

                   3     能否抓取一帧出错数据,并在独立的VCP工程中进行调试会更容易发现问题。 比如,如您所怀疑的,将输入数据符号变反,再看一下译码结果。

    spra750d.pdf
  • Jane,你好。 1、出现误码的情况恰巧都是信息符号位全反的情况。同时由于信号很强(采集到的数据不会有误码,只会因为处理过程中出现相位反转的情况),所以我目前只取信息的符号位(此时符号位要不全对要不全反)送入vcp。 2、从我存数的现象看,出现误码的几率很小。。同时测试中我把送入vcp前的数据也存出来。。将有误码情况的数据通过只有vcp的工程能准确译码。。可是不管是目前的工程还是只有vcp的工程在vcp的配置和使用都是完全一样的。 3、我用的是咬尾vcp,对应的statenum,maxsm,minsm等参数应该怎么配置? 4、记得你和Andy都提到要清除ipr和cpintc。目前由于没有清除cpintc的函数,所以没有清除cpintc。我只用EDMA_intClear来清除ipr,从目前测试看,不影响中断,但不知道是否有其他隐患。 5、还有我想问问vcp核有没有类似于迭代次数等配置?我的工程是多个通道按顺序调用vcp,我做过一个测试,发同样的信息好让所有通道采集到同样的编码信息再送入vcp。这个时候出现误码的通道就一直在一帧的同一个位置出现有误码。感觉vcp就默认了这个译码结果,纠不过来。
  • Jane,不好意思。我一般都用手机回帖,编辑的时候有用回车键,可是帖子上体现不出来。影响你看帖子了。不好意思。麻烦了。
  • Huiyan,

              1    如果是咬尾VCP, 由于译码时并不知道初始状态,所以将maxsm和minsm设置为一样的值,比如0.  statenum也设置为0.  这个设置的含义是公平对待每个状态开始的译码路径,哪个错误度量最小,就选择它作为译码结果。

               2   C6455没有CPINTC控制器,您清除ipr就可以了。

                3   根据维特比译码的原理,VCP不需要迭代设置。 对应咬尾VCP,由于要人为添加前导和后缀信息,您可以将这部分信息长度增大,以提高译码正确度。 如果帧长不能一次译完,需要划窗,则可以调整R和C的参数,看对译码性能是否改善。  

                4  如果将有误码情况的数据通过只有vcp的工程能准确译码,还请再检查一下两个工程的区别。 对VCP而言,如果配置一样,待译码数据(包括前导和后缀)一样, 译码结果一定是相同的。

  • 感谢Jane的耐心回复。 1,我对这三个参数分别进行设置,发现不同设置,译码结果可能不同。还有肯定不能全都设为0。?? 2,我对我的工程进行相位反转判断,以保证进入vcp的信息符号都是正确的,这种情况下同样存在误码。所以导致误码应该不是我工程相位翻转导致的(本身对于相位全反的信息,vcp译码出来的也是0-1全反,我只需在使用这些信息时,反过来取即可。)同时,测试过程中我发现送入vcp的信息中刚好有两帧是相同的,译码结果是相同的且都有误码。所以我总觉得是哪个参数配置不合理导致vcp有误码?请问Jane,有哪些参数和vcp译码有关? 3,由于我咬尾译码的一帧数据长度是300,经过测试发现只需增加12个前缀信息即612个送入vcp,译码得到306个信息,再取后300个信息作为译码结果即可。目前,我为了节省译码时间,采用增加最小量的前缀信息和不加后缀信息。经过前期测试,这样足以。但是,毕竟没有经过专业的测试,不知道这样会不会有什么隐患?请Jane帮我分析下。 谢谢!
  • Huiyan,

                我对咬尾编码的理解是编码器的初始状态和结束状态是一致的,所以称之为咬尾。 VCP本身是只支持归零模式,不支持咬尾模式,所以需要构造一个新的序列,在前后增加冗余信息。用这种方法,虽然译码后的数据的头尾是不确定数据,但中间部分(即原始的信息序列)的判决是可靠的。

                如果只增加前缀信息,虽然信号质量很好,但待译码数据本身是一个非完整的归零编码序列,理论上就存在误码。  通常我们建议用下面图中的方式来进行咬尾序列译码:

               建议您按照这种配置增加前后缀。 这种方法在很多客户处已经验证是可行的。

               

     

               另外,关于那些参数会影响译码结果,主要就是上个帖子提到的这些参数。 您也可以参考下面这篇应用手册:

               http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=sprabj0&fileType=pdf

     

  • Jane,你好!

    我个人觉得所谓咬尾编码是指上一帧信息的最后几个bit作为下一帧编码时的寄存器状态的初始化。

    比如,一帧长300bit,编码寄存器为6个。第一帧编码时,寄存器状态全0;随后,当前帧编码的时候,其寄存器的状态为上一帧的最后6个bit。当前帧的最后6个bit作为下一帧编码时寄存器状态的初始化。。btw,此时这些帧的最后6bit为非全零系列。如果是全零系列,那应该就不是咬尾。

    目前,如果一帧长度300,根据您提到的增加前缀后缀信息,我计划分别增加了前缀后缀各5*(7-1)=30个,则一次译码长度为360bit,此时刚好也满足VCP译码长度限制不需要移窗。。。

    但是上图中关于后面的那个C是取什么作用?谢谢!

  • Huiyan,

             C是convergence长度,和R(reliability lenght) 一起使用的。  在VCP2的用户手册中您可以看到更多信息。 简单来讲,在划窗算法中,VCP会计算完R+C长度的信息后,输出前面R长度的判决,C越长,长度为R的判决支路汇聚的概率是越高的。

             另外,300bit是编码后长度还是信息长度?  我查了一下VCP2的手册,使用软判决,K=7的情况下, Fmax是186, 采用硬判决,K=7情况下,Fmax=378。

  • 我大意了。 从贵网找的这个工程软判决一次能译码700多个,即帧长能达到300多个。。当时还纳闷怎么个说明文档不一致。后来就没在注意这个细节。。 我上面提到的300是译码后的长度,即编码后是600。。。我现在通过查文档,当我一次要译码720(前缀后缀各60,帧600),译码后得到360个信息,则对应的C为36,需要的窗3个,R是120。。 我正在测试。看看结果如果?谢谢
  • Jane,你好

    经过我这两天的测试,目前没有发现误码。

    首先,statenum,maxsm和minsm都被设置为0。之前对maxsm和minsm设置有问题,导致以为不能设置为0。

    其次,关于C和R,不用单独设置。在函数TCP2_genParams内已经对这两个参数有详细的配置。

    再者,目前我还只是添加了前缀信息。。。。。。。

     

    从这看,主要还是这三个参数statenum,maxsm和minsm的配置取主要作用。毕竟文档也提到对于咬尾的vcp,这三个参数建议设为0.

    感谢Jane这段时间以来的悉心帮助 谢谢

  • 你好,我想问一下大神,我维特比译码也有误码,而且一般发生在前面有连续1或者后面有连续0的码组,能不能给我说说您的VCP2的配置,谢谢你

  • 简单地说就是加长前后的循环字节,我今天也是遇到这个问题,原始数据最后有15bit的1,一开始配置的在原始输入的数据前后各复制了(7-1)*3个字节,译出来的最后的一串1里就有一个bit错了

    后来加长了一倍,复制了(7-1)*2*3个字节,译出来的就对了

    所以说文档里写的3~5倍还是有道理的

    时间过去这么久了估计你也解决了,发出来给别人遇到同样问题的看看吧