鉴于之前提供的官方下载链接目前不存在,这里重新提供附件供大家下载。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
鉴于之前提供的官方下载链接目前不存在,这里重新提供附件供大家下载。
Keystone1 的DDR3初始化代码例程请参考K1软件开发包:
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx
您好:
我使用的是附件里的PHY CALC。
没有用ECC功能,DQS_ECC和CK_ECC填的0;填完线长后没有红色告警。但是填完之后,没有生成相应寄存器的初始化值,寄存器对应的表格里还是“#NAME?”。请问哪里出错了?
找到原因了:我的excel是2003版的,在电脑上装了兼容包。这个兼容包可能有bug,导致打开高版本的phy calc后,计算有问题。在另一台有高版本excel的电脑上试了一下,工具是可以的。
谢谢!
工程师,您好。我下载了您提供的那个Memory_test程序,在自己的6678上测试了DDR3,寄存器参数用了自己计算出来的,但在DDR Bus Test、DDR Memory Test和DDR Memory Test with EDMA这几个部分Failed,请问我接下来是需要在PCB布线层面调整,还是可以通过寄存器参数的调整来解决这个问题。