This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于6678 程序最终如何启动执行的问题

Hi,您好,

   我看了一些资料,说是多核有3种模式,1.single image 一个工程,一个bios配置,code在share memory里,所有的cores执行同样的程序。

问题:所有的核执行同样的程序,有什么意义?

2.multiple image 每个core有自己的工程,自己的bios配置,自己的memory空间,单独执行自己的任务;

问题:那么这样是不是每个core都有一个main函数,每个core都有一个out文件?

3.Multiple Image with share code and data

这个也是每个core都会有自己的.out文件?只是为了节省memory空间而已?

最终可以由HEx6x生成一个最终的文件,烧写到flash里,其中里面有一个boot table,由它全部分配加载地址?

以上,请帮忙看一下;

  • Tony.zhang,

    您好!

    1.single image 一个工程,一个bios配置,code在share memory里,所有的cores执行同样的程序。

    问题:所有的核执行同样的程序,有什么意义?

    答复:典型的情况是每个核的任务类似,但是处理不同的数据流。比如核心网应用中典型的语音转码功能,每个核处理几十到上百路的语音流。另外尽管使用相同的image,可以通过core ID进行部分的区别。比如可以利用核0进行一些芯片全局的初始化。

    2.multiple image 每个core有自己的工程,自己的bios配置,自己的memory空间,单独执行自己的任务;

    问题:那么这样是不是每个core都有一个main函数,每个core都有一个out文件?

    答复:是的。每个core有自己的main函数和out文件。

    3.Multiple Image with share code and data

    这个也是每个core都会有自己的.out文件?只是为了节省memory空间而已?

    答复:每个核可以有自己的out文件,不过被调用公共函数可以放在共享内存中。

    上面说的是编译链接方面的内容。

    具体如何烧写的FLASH里面以及是否需要使用boot table是和ROM bootloader有关的问题,比较复杂。建议参考相关芯片的bootloader文档。附件是一个6474芯片的boot test的例子包,供您参考。

    BootTest_TCI6488_v_1_1_0.exe
  • 但是好像66xx的bootloader资料不多,我需要6678的。

  • Tony.zhang,

    C6678的资料确实不多。所以推荐你安装C6474 bootloader的例子开始建立基本的概念,而这些概念对C6678是相通的。安装包中的Image_Handling_Utilities.doc非常值得看一下。

    具体到C6678的例子,下面链接网页最下面有"Keystone ROM Boot Examples and Reference code",目前只有一个对C6678PG1.0的PLL问题进行规避的例子。

    processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Device_Architecture

    BIOS-MCSDK中的IBL是一个利用二级bootloader进行更加复杂加载的例子。

  • 谢谢您的解答;

    还有以下疑惑:

    1.如果是single image模式,用的是共享内存,那么每个核独自有的L1.L2cahe是不是就用不了了?

    2.Multiple image模式下,每个核生成的.out文件,是不是通过工具合成一个.out文件,最后再烧写进去(Norfalsh启动的话,不是外设启动模式)。

  • Tony.zhang,

    sigle image 模式,每个核L1P/LL2 cache可以使用。

    Multiple image模式下,如果使用EMIF16boot模式,基本上需要在NOR boot入口放一个2nd bootlaoder。由这个2nd bootlaoder进行别的核的加载。其他核image存放具体的格式按照和2nd bootlaoder的约定。如果2nd bootlaoder按照ROM code boottable约定加载的话,TI提供的某些工具链是可以使用的。当然也可以按照自定义的方式进行更加灵活的加载。

  • 大家好,

    我最近在尝试C6678的多核多工程烧写(core0、core1各一个工程,core2-7一个工程),采用二次引导。这个过程有两个问题:

    1、多核烧写时,core1-7的程序由core0进行DMA搬移,目前是在各个核的L2上操作,即core0 boot后,将其他核的程序搬移到对应核的L2。这样一来,这些L2还能在应用程序里使用吗?目前至少需要用L2存放接收到的数据(基本用400KB左右),用于算法处理。尝试过,貌似不可以。

    2、Boot时,core1-7核的搬移在secondbootspi工程里做还是在Core0的应用程序里做好?当前在secondbootspi工程里做过小程序测试,能启动正常。

    另外,多工程的多核烧写,哪里有具体的资料不?目前感觉资料很乱啊。

    谢谢。

  • 你好,请问这个boottest文件如何使用,安装后没有找到Image_Handling_Utilities.doc这个文件呢?