dm8168,h264解码1080p的话,文档上说是3路1080p60fps,我测试了一下,4路提示资源不足。我使用的是官网下载的ezsdk开发包。
我想问dm8168能否支持3路以上的1080p解码,帧率可以相应缩小。比如6路的1080p30fps,或者8路的1080p20fps?这种支持如何实现,通过修改memory map能做到吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dm8168,h264解码1080p的话,文档上说是3路1080p60fps,我测试了一下,4路提示资源不足。我使用的是官网下载的ezsdk开发包。
我想问dm8168能否支持3路以上的1080p解码,帧率可以相应缩小。比如6路的1080p30fps,或者8路的1080p20fps?这种支持如何实现,通过修改memory map能做到吗?
如果无法取得dvr drk,ezsdk的话能否解多路?该如何解?
另外,怎么取得dvr rdk呢? 我联系供应商,答复dvr rdk现在不提供了,说那个第三方公司不提供了。
请告诉我你是在那个地方,并留下邮箱。我看看让相应的代理商或者TI销售人员联系你。
DVRRDK目前需要在签署NDA的情况下提供。
如果只用ezsdk,可以解决吗?
我看它主要提示资源不足,能否通过修改memory map解决?
我再问一下,如果用dvr rdk,最大能解码多少路1080p,不计帧率。
比如,能解码16路1080p吗,不计帧率,10fsp甚至8fps都行。dvr rdk最大的1080p解码路数是多少呢?
您好 请问在DVRRDK中,demos_vdec_vdis 是如何控制帧率的,我在解码后加了一个DEILINK ,将YUV422转换到YUV420,
现在帧率完全控制不住,画面显示非常快,不知道什么原因。
我知道在demos_vdec_vdis里swMsPrm.maxInputQueLen参数好像可以用来控制帧率,
但是我加了deilink过后 ,这个办法也不行了,主要是deiPrm.enableDeiForceBypass = TRUE;这个参数影响的。。。
现在不知道怎么调。。 我只想把帧率控制在30左右,谢谢