请问dvrrdk中的mcfw中的demo如何编译啊?dvrrdk中几乎每个文件夹下基本均有makefile文件,它们之间是什么关系啊?如果只编译demo,应该如何make啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先看dvrrdk 目录下的Rules.make和Makefile就知道编译命令具体对应什么了。
恩恩,谢谢,看了Makefile,明白了整个架构。因为只想编译demo,所以运行了 make dvr_rdk_bios6 ,结果编译了一会后却出现了如下错误,我按照错误提示寻找对应的文件,查看后却感觉没问题啊,怎么会报这种错误。请问您,知道这是怎么回事吗??输出的打印信息如下:
刚刚执行了下,但是期中出现如下错误,就执行不下去了:
Image Type: Texas Instruments ti81xx Boot Image
Image Size: 198668 Bytes = 194.01 kB = 0.19 MB
Load Address: 40400000 Entry Point: 40400000
cp: 无法创建普通文件"/tftproot/uboot_NAND_DM816X_DVR": 没有那个文件或目录 make: *** [uboot] 错误 1
已经配置了tftp,且有tftproot这个文件夹啊。。
另外,我想的只是编译demo,那么是不是只用make dvr_rdk_linux与make dvr_rdk_bios6就行?看Makefile中就这两处直接与demo相关,请您讲一下,本人刚接触,确实很菜啊