Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP7002
大家好!
目前使用DVRRDK,只有原装DM8168母板和一个custom子卡。之前使用EZSDK,可以使用V4L2采集到模拟分量视频(只是采集显示),换成HDVPSS后不能采集,因为子卡和原装EIO卡不一致,HDVPSS的源码又不提供,所以换成DVRRDK。运行RDK文件系统/opt/dvrrdk/ti816x下面的
sh init.sh
sh load.sh
前面两项都能成功加载
sh run.sh
输入6,提示找不到sil9022a硬件(这个本来是在原装EIO卡上的硬件),卡在对HDMI芯片配置的时候在ti_vdis.c文件的sil9002配置代码段。
我的问题1:HDMI输出不是从母板上的HDMI输出口么?
注释有关9022a的配置代码,接着运行,卡在对TVP5158的配置代码段
我的问题2:目前我板子上只有一片7002,IIC是通的,因为EZSDK中可以使用v4l2来采集视频,那么如何通过MCFW来使用TVP7002作为decoder来进行视频编码显示呢?
谢谢!期待你们的回复!