DM368用了很长时间了,主要是用于图像传感的采集,现在出现了这样的问题,请达人帮忙看一下。
1):采集OV7725的图像没有问题,MT9P031的图像没问题;
2):最近在调试OV5653(行,场信号与OV7725一样),出现以下问题:
A:配置完OV5653寄存器后,V,H,CLK正常输出;
B:此时VPFE设置正确,但无法采集到数据;
C:但如果将ISIF.MODSET.HDVDD设置为1,即将HD,VD设为输出,即会看见内存获取数据;
D:此时再测试VD,HD信号,VD信号电平被拉高约1.5V左右;
E:这样带来的问题是,其他逻辑电路检测不到VD信号,无法进行帧检测,图像出来非常杂乱,很难调试;
请问有人遇到过这种问题嘛?更改IPIEIF及ISIF的各种设置,只要是ISIF.MODSET.HDVDD设置0(输入),那肯定采不到数据。这事儿太闹心了,弄了好几天也没有搞明白,跪求达人指导,谢谢~~