This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、我现在用原装的TI的TMS320C6748 LCDK开发板。请问如果LCDK没有连接composite video input (就是没有连接摄像头)和 composite display output(显示器),但已经和计算机的USB口连接,且超级终端已经设置正常。在上电后,D4D5D6D7一直亮着,我的超级终端上就没有任何显示。是否正常?
2、请问对Camera有没有一些具体的限制要求,比如NTSC或PAL制式?分别率的范围等?谢谢回复!
3、我用Seed 的XDS560 Plus以及CCS5.1.1.0031 已经能和LCDK连接并正确进入Debug状态。但是在load 文件facedetect_lcdk.out文件时出错,显示verifycation .... memory map error等信息。能告诉我应该用哪个具体目录下的gel文件和out文件吗?或者正确的步骤在哪个文件里面有?谢谢!
我现在就想load一个文件到LCDK上运行一下,让灯闪起来。然后开始自己的工作。有现成的在CCS5.1.1.0031 下能直接用的工程文件吗?
TI的开发系统设置特别多。请多指教!谢谢!
3,可以通过仿真器连接板子,说明硬件是没有问题的。verifycation .... memory map error等信息,请加载GEL文件。GEL文件位于c6748_sdk\pdk_C6748_2_0_0_0\gel
看附件C6748_LCDK.gel
那么请问应该买什么分别率的摄像头才能够正常运行呢?或者你们自己运行这个系统的时候选择的摄像头是什么牌子和型号呢?能告诉我参考一下吗?
还有我不知道您手里有没有这个板子。如果有的话,能否帮助试一下,如果没有插视频信号输入,是否超级终端上没有任何信息出现。或者有什么信息显示出来,如何?
我现在就是系统没有运行起来,要找到一个参照点能动起来。
非常感谢!
我按照说明书上的设置,就是没有插摄像头,因为没有具体的参照,不知如何买。
SW1的具体设置为:
bit2/3/4为on ,bit1/5/6/7/8为off ,应该是从flash启动运行。
请问,如果进入到debug,应该如何设置SW1 ?
我现在就是没有运行起来,所以可能问的问题对您来说太具体太细。
您能否也尽量回答细致一点?请多理解!谢谢!
您之前的回答,我试了,问题依然没有解决。
请问我如果直接用TMS320C6748 LCDK板子上的Camera Header(J16)接入CMOS Image Sensor ,需要将TVP5147(U21)焊下来吗?还是应该如何处理,以避免两者相互干扰?
谢谢!