This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

srio loopback

我想问一下,srio loopback设置为 Internal SERDES loopback,SRIO端口上没有没信号?

  • 有maintance packet发出,可以观测眼图,但是不会有data packet发出。

  • 我们看了眼图,发现只有SRIO1的TX有数据,但是其他口都没有数据,我们配置的为1xLaneABCD四线制。

    另外,我们随便下载一个uart或者led程序(没有SRIO初始化,也不涉及srio),SRIO1的TX都有数据。

  • 您好,

    你是在EVM6678上做的测试么?麻烦测试反馈一下如下测试结果。

    1 在No boot下板子上电后测试一下各个SRIO port的输出信号,此时应该没有信号才对;

    2 上电后配置SRIO工作在1xLaneABCD no loopback mode测试输出信号,此时每个port 应该有眼图信号;

    3 上电后配置SRIO工作在1xLaneABCD internal serdes loopback mode测试输出信号,此时每个port也应该有眼图信号。

  • 可以给我一个可用的例程吗?

    我的程序写不成功。

    NWRITE   from 0x10802200 to 0x10806200,      8 bytes,   4207 cycles,    15 Mbps, completion code = 0
    data mismatch at unit 0, 0x1 (at 0x10802200) != 0xffffffff (at 0x10806200)

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。