This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

McFW框架结构图中Primary stream和Secondary stream疑问



关于McFW框架结构图中我看到有Primary stream、Secondary stream这两个视频流,我对这两个视频流不是很理解,希望能有人耐心解释一下。

谢谢。

  • 主流副流啊,这个应该有很多资料的吧。你是想知道他们是干什么的么?

  • 是的,我对这个框架不是很熟悉,我在程序里也看到有类似的编程分支,我就大概知道他们是用来干什么的?为什么要那么做?

     

  • 主流一般就是视频源的原始分辨率,副流是缩小了的视频流。

    很容易可以发现主流信息量大,但是size也大。副流size小,有利于通过网络进行传输。

    所以通常会把主流作为存档,副流作为网传和预览的作用,减小传输压力

  • 首先非常感激您的回复。

    我还有两个个问题就是:

    1、我在displaylink里跟踪到一个函数DisplayLink_drvProcessData()。我现在想在数据显示之前简单做个测试,将两个视频源(比如说0通道、1通道)的视频进行拼凑(两个视频源分别720*288,拼凑成720*576),然后再给下面程序进行显示,需要如何做呢?

    2、对于DisplayLink_drvProcessData()函数中,有一点代码,里面的pitch0~pitch1的定义不是很清楚它是干什么用的?