最近在研究IPNC RDK,准备在system_server的基础上做开发,但是在代码阅读上遇到困难。
仿照avi_save的代码,我已经可以获取到h264的数据,但是在对视频配置上遇到困难
从代码上看,貌似有两种方式来进行配置?一种是通过调用Sys的API,一种是Appro的API
但是我在使用ControlSystemData的时候遇到段错误,不知道是否是参数不符合规范?
使用Appro的API,能够成功执行
另外,如果想要配置相机的其他参数,比如网络信息等,则必须通过Sys的API来进行,
但是通过上层的代码(都是直接根据参数写共享内存),没有办法来判断参数类型应该为何,求指点