This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

视频偶然出现 白块 黑块问题



Hi,TI

我们现在调试ipnc的过程中,遇到了一个奇怪的现象:

在使用中,视频会突然冒出一个黑块或者白块,一闪而过;

分析当时的录像流,发现黑块(或者白块)只出现在一个视频帧上,相邻的前后帧都是正常的;

见图所示:

发现这样的情况,共有四次,其中白块1次,黑块3次;

仔细分析了黑块、白块的录像视频,感觉不像是数据传输的问题;

使用的是MT9P006,跑1080p,DM368,ipnc4.0。

不知道是sensor端出的问题,还是dm368里面的isp处理出问题。

 

  • 你好,

    如果问题能复现,

    1. 在本地(SD 卡)存储录像,看是否有问题?

    2. 能否在录视频的时候,同时保持对于的YUV,YUV可以是小分辨率,例如CIF,这样才能说明是编码的问题还是Resizer输出的问题。

    3. 如果是resizer输出的问题,还需要在看是RAW的问题还是过了ISP导致的问题。