之前使用的TM320C6414ZLZ,现在想增加业务,换一个更强的DSP,有以下几个问题:
1、因为之前的代码中有比较多汇编,考虑到移植性,我是不是必须选择C64x的DSP?还是TI的DSP汇编指令集都是向下兼容的,我也可以选择核是C64x+、C66x或者C67x的DSP?
2、是不是对于小公司或者普通用户来讲,只能在TI官网上Product Tree能找到的DSP中进行选择,之前在一家大型公司工作,他们使用的C6488、C6616、C6638我们都是没有办法购买的,是这样么?
3、初步比较,认为TM320C6416T比较合适,但是发现C6414T\C6415T\C6416T的主频普遍较高,但是工作温度都是0-90度,这个应该是民用级别的吧,请问TI的DSP是每一款都有工业级别和民用级别的产品么?C6416T有没有工作在-40~85或者-40~105或者-40~125这样范围的产品么?
以上问题,请大家多多指点,谢谢