您好:
我已经按照说明将TMS3206678 R.2A EVM上的IBL下载更新,配置拨码开关将其设置为PCIe Boot模式。但是该如何通过CCS查看PCIe boot是否已经完成呢?查看了一些论坛,是按照下面步骤进行么?
1.找一个已经编译通过的工程,去掉GEL文件
2.点击Debug进入CCS调试界面后即可查看PCIe boot下DSP各寄存器的值
但是此时查看PC寄存器,其值却是这个工程程序装载的地址,并不在IBL设置的0x80XXXX里面,而其他寄存器的值却是对的:DEVSTAT(0xXXX11809), BOOTCOMPLETE=1, PCIE_SERDES_STS=1, LTSSM_STATE==0x11。。。此时查看的这些值是正确的么?根据LTSSM_STATE的值,PC机(Windows XP)应该已经和PCIe模块连接上了,通过PCITREE软件查看,确实可以看到一个MultiMedia 的PCIe设备,但是DEVCE_ID和VID都和IBL中设置(0xb005和0x104c)的不一致。。。请问下这是怎么回事呢?
谢谢!