您好!
麻烦请教一下如下的几个关于bootloader的问题:
1.boot rom已经给出了源代码,但是我想问boot rom里的程序是否可以我们自己修改?
2. 我可不可以把boot rom理解成一个rom,是有core 0去读取里面的程序来完成RBL的所有功能?
3. host mode下,知道地址的情况,我们还需要做参数表等操作么,是不是直接把程序下载到core的l2上就可以了?
4.hex等文件有源代码可以看么?.out文件中本来就包含有段信息,hex做了哪些修改?
5.core1-core7的核一开始就处于IDLE状态么?是不是受到中断后就跳转到boot magic的地址的上去了?这个跳转是水区引导的呢?
问题有些多,但是都是原理性问题,我也是做好了boot后产生的一些疑问,麻烦Andy和大家了!