AM335x 上电,只打印几个 ccccccccc 后就停止了。请问是什么问题??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这里说明片子已经起来了,没有找到boot loader,可以参考下面的连接:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_U-Boot_User%27s_Guide
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335X_StarterWare_Booting_And_Flashing
大家好。。。我们也遇到同样的问题了。只打了几个CCC就停了。我们的BOOT配置a0-a15为:1110 1110 1111 0010.你们解决了吗???告诉一声呗!
大家好。。。我们也遇到同样的问题了。只打了几个CCC就停了。我们的BOOT配置a0-a15为:1110 1110 1111 0010.你们解决了吗???告诉一声呗!SD卡启动
我补充一点,SD卡是否做的OK,在其他板子上侧过OK吗?
SD卡 肯定没问题。。。
这是我们第二版。在第一版上都是正常的,boot 配置一样。
SPI上没有挂载任何东西。
2个USB都接出来了。。第一个USB 直接接的USB座子,但没有挂载设备上去。第二个USB现在只是把io口拉出来。
我们上一个版本 第二个USB 完全悬空。。。这个有影响吗?
你好,
你可以做个测试,把SD卡取掉,然后启动。确认串口终端是否可以一直打印"CCCCC".
另外,你手上是否有仿真器,用JTAG连接到板子上看看PC的运行地址是多少?
和第一板相比,没什么大的修改。第一版是335X+一个FPGA
第二版把335X独立了出来,做成了一个核心板。
你好,
当“CCCC”打印停止时候,通过PC地址,你可以知道目前系统是卡在ROM CODE的阶段还是卡在MLO(X-LOADER)阶段。
另外,上次提到的拔掉SD卡的测试,你是否有结果?
您好,我的情况是硬件上的RST复位和进入到LINUX系统后的reboot命令后,会出现CCC卡死,但是断电上电后,就能进入系统,不知是什么原因造成的
你好,我用的是am3354芯片,nand flash用的是MX30LF4G18AC-TI,启动方式是优先nand flash然后mmc0 ,
当进行低温-20度冷启动时,串口打印CCCC会停止,插入SD卡后正常启动并运转;
当温度在-15度以上时,能正常从nand flash启动;
低温-40度能长时间运转;
疑惑为什么低温冷启动不行,是否温度太低导致AM3354与nand flash 的时序有问题?
为什么在低温冷启动时串口打印CCCC会停止,而在常温时,nand flash无程序,sd卡不插入时,串口会一直打印CCCC?
15725234934
会不会和上电时序有关
要保证内核线上电 再外设上电
你好,我现在就是内核先上电,然后外设再上电,低温实验冷启动不行,现象一样